2023年9月19日より、 切削加工(丸物)において、自動見積もり可能な数量をこれまでの50個から200個まで拡大します。これに伴い、大口割引率も最大70%割引となります。量産向け案件にもmeviyをご利用ください。

※サイズ、材質、表面処理等によって、出荷日は変更されます。
※自動見積もり可能な商品にのみ割引が適用されます。
詳細は下記 リンク先 をご参照ください。
https://jp.meviy.misumi-ec.com/help/ja/technical_info/tup_shape-material/12589/#box3
■操作方法
![]() |
1. 数量の項目に、希望数量を入力 2.「見積条件を確定」をクリック 3. 見積結果を確認 ※一部の材質、形状によっては担当者見積となる場合があります。 |
タグ