超高分子量ポリエチレンは、耐摩耗性や耐衝撃性、滑り性に優れたポリエチレン系樹脂です。たとえば、搬送装置のガイドやライナー、ローラーなど、部品同士がこすれたり、ワークが繰り返し接触したりする箇所で使用されています。一方で、高温環境には向かず、温度変化や長期荷重による変形にも注意が必要です。
この記事では、超高分子量ポリエチレンの特徴や用途、一般的なポリエチレンとの違いに加え、POMやPTFEとの使い分け、切削加工や機械部品の設計時に注意したいポイントまで解説します。

目次
超高分子量ポリエチレンとは
超高分子量ポリエチレンは、一般的なポリエチレンよりも分子鎖が非常に長い熱可塑性樹脂です。「Ultra High Molecular Weight Polyethylene」の頭文字から、UHMW-PE、UHMWPE、U-PE、UPEなどと表記されます。
分子量の表し方や範囲は資料やグレードによって異なりますが、一般に100万を超える分子量をもつ材料として説明され、数百万程度のグレードも広く使用されています。非常に長い分子鎖が互いに絡み合うことで、優れた耐衝撃性や耐摩耗性、粘り強さを示します。
ただし、実際の物性は分子量だけで決まるものではありません。結晶化度、成形方法、添加剤などによっても変わるため、部品設計では「超高分子量ポリエチレン」という材質名だけでなく、採用するグレードの物性表を確認する必要があります。
超高分子量ポリエチレンは、産業用途ではエンジニアリングプラスチックとして扱われることがあります。一方、高い耐熱性を特徴とする一般的なスーパーエンジニアリングプラスチックとは性質が異なります。分類名だけで判断せず、耐熱性、剛性、熱膨張、クリープなどの物性を確認することが重要です。
高温用の高剛性樹脂ではなく、常温から低温の範囲を中心に、摩耗や衝撃、滑りが問題になる箇所で選ばれる樹脂と捉えるとよいでしょう。
関連記事:エンジニアリングプラスチックとは?特徴や種類を解説
一般的なポリエチレンとの違い
一般的なポリエチレンと超高分子量ポリエチレンの主な違いは、分子量と、溶融したときの流動性です。
一般的なポリエチレンには、低密度ポリエチレンや高密度ポリエチレンなどがあり、フィルム、容器、配管、各種成形品に広く使用されています。加熱すると流動しやすくなるため、射出成形や押出成形に適しています。
一方、超高分子量ポリエチレンは分子鎖が非常に長く、溶融しても流動しにくい材料です。このため、一般的なポリエチレンと同じ条件で射出成形することは難しく、圧縮成形や特殊な押出成形などで板材や丸棒を製造し、それらを切削して部品に仕上げる方法が多く用いられています。
| 比較項目 | 一般的なポリエチレン | 超高分子量ポリエチレン |
|---|---|---|
| 分子量 | 超高分子量ポリエチレンより小さい | 非常に大きい |
| 主な特徴 | 成形しやすく、用途が広い | 耐摩耗性、耐衝撃性、滑り性に優れる |
| 溶融時の流動性 | 比較的高い | 非常に低い |
| 代表的な加工方法 | 射出成形、押出成形など | 圧縮成形、特殊押出、切削加工など |
| 代表的な用途 | 容器、フィルム、配管、成形品 | ガイド、ライナー、ローラー、摺動部品 |
加工方法や物性はグレードによって異なります。実際に部品へ採用する場合は、材料メーカーや供給元の最新資料を確認してください。
超高分子量ポリエチレンのメリット
耐摩耗性に優れている
超高分子量ポリエチレンの代表的な特徴が、優れた耐摩耗性です。ワークが繰り返し接触するガイド、チェーンが走行するレール、粉粒体が流れるホッパーの内張りなど、摩耗が問題になりやすい箇所に適しています。
ただし、耐摩耗性は一つの物性値だけでは判断できません。滑り摩耗、粉粒体による摩耗、衝撃を伴う摩耗など、摩耗の形態によって結果は変わります。面圧、摺動速度、相手材、表面粗さ、温度、潤滑状態、異物の有無も摩耗量に影響します。
カタログ値を単純に比較するのではなく、重要な部品では実際の使用条件に近い試験や試作品で評価することが大切です。
滑り性と自己潤滑性に優れている
超高分子量ポリエチレンは摩擦係数が比較的小さく、自己潤滑性をもつ材料です。自己潤滑性とは、外部から潤滑油を供給しなくても、比較的滑りやすい性質を指します。
搬送ガイドやチェーンレールに使用すると、搬送物の引っ掛かりや、部品同士の摩擦を抑えられる場合があります。金属製ガイドと比べてワークへの当たりをやわらげやすく、傷付きを抑えられる場合があることも利点です。
ただし、表面に硬い異物をかみ込んだ場合や、面圧が高い場合には、相手材を傷付ける可能性があります。また、無給油で使用できるかどうかも、荷重、摺動速度、発熱条件によって異なります。
耐衝撃性に優れている
超高分子量ポリエチレンは、衝撃を受けても割れにくい、粘り強い材料です。搬送物がぶつかるストッパー、衝撃を受けるガイド、緩衝部品などに使用できます。
ただし、耐衝撃性が高いことと、剛性が高いことは同じではありません。超高分子量ポリエチレンは、金属やPOMなどと比べると変形しやすいため、大きな荷重を支えながら変位を小さく抑える用途では慎重な検討が必要です。
吸水性が低い
超高分子量ポリエチレンは吸水性が低く、吸水による寸法変化が小さい材料です。水や湿気がある環境でも使いやすく、吸水による寸法変化が問題になりやすいポリアミド系樹脂と比較すると、湿度変化の影響を抑えやすいことが特徴です。
一方、吸水による変化が小さくても、温度変化による熱膨張は無視できません。「吸水性が低いから寸法精度が高い」とは限らない点に注意してください。
耐薬品性に優れている
超高分子量ポリエチレンは、多くの酸、アルカリ、塩類などに対して比較的安定しています。水や洗浄液がかかる設備、金属の腐食を避けたい環境などで候補になります。
ただし、すべての薬品に耐えられるわけではありません。薬品の種類、濃度、温度、接触時間、部品に加わる応力によって影響は異なります。薬品環境で使用する場合は、採用グレードの耐薬品性資料を確認してください。
軽量である
超高分子量ポリエチレンは、密度が水より小さいグレードが一般的です。金属はもちろん、POMやPTFEなどの樹脂と比べても軽く、可動部品の軽量化や交換作業時の扱いやすさにつながります。
ただし、軽量化だけで選定せず、剛性、耐熱性、摩耗特性、寸法変化を含めて総合的に判断しましょう。
超高分子量ポリエチレンのデメリットと設計上の注意点
高温環境には向かない
超高分子量ポリエチレンは、高耐熱樹脂ではありません。一般的なグレードでは、連続使用温度の代表値として80℃程度が示されることがあります。
ただし、この温度は、あらゆる荷重条件で寸法や強度を維持できることを保証する値ではありません。温度が上がると弾性率が低下し、荷重による変形や摩耗、クリープが進みやすくなります。
高温かつ荷重を受ける用途では、温度ごとの機械特性やクリープ特性を確認してください。より高い耐熱性が必要な場合は、PTFEやPEEKなどの材料も比較します。
温度による寸法変化が大きい
超高分子量ポリエチレンは、金属と比べて線膨張係数が大きい材料です。室温で寸法を合わせても、設備内の温度が変化すると、部品の長さや穴位置、すき間が変化することがあります。
とくに長尺のガイドレールやライナーでは、熱膨張を逃がす構造が必要です。例えば、一方を位置決め用の固定穴とし、その他を長手方向の伸縮を逃がす長穴にする方法があります。
ただし、固定方法は荷重方向や部品形状によって異なります。単にすべての穴を長穴にするのではなく、基準位置と膨張方向を明確にして設計してください。
剛性が低く、荷重によって変形しやすい
超高分子量ポリエチレンは粘り強い一方、金属やPOMほど高剛性ではありません。薄肉形状、長い片持ち形状、支持間隔の大きな形状では、締結時や使用時にたわみが生じやすくなります。
また、一定の荷重を長時間受けると、時間の経過とともに変形が進むクリープにも注意が必要です。ガイドや摺動プレートとして使用する場合は、荷重を広い面で受ける、肉厚を確保する、支持間隔を短くする、金属部品で補強するといった対策を検討します。
摺動部では面圧と速度を確認する
摺動部品では、荷重だけでなく摺動速度も確認します。面圧と速度が高くなると摩擦熱が発生し、軟化、変形、摩耗の増加につながる場合があります。
許容できる条件はグレード、相手材、表面状態、潤滑の有無などによって異なります。重要な摺動部品では、材料メーカーの摺動特性データを確認してください。
接着や塗装が難しい
超高分子量ポリエチレンは表面エネルギーが低く、一般的な接着剤では接着しにくい材料です。接着を前提にせず、ボルト、ねじ、リベット、はめ合いなどの機械的な固定方法を優先すると設計しやすくなります。
接着が必要な場合は、表面改質や専用接着剤を検討します。ただし、接着強度は処理条件や使用環境に左右されるため、事前の評価が必要です。
ボルト締結では局部変形に注意する
ボルトで固定する場合は、締め付けによる局部変形にも注意します。強く締め付けると樹脂が変形し、時間の経過とともに締結力が低下する場合があります。
大径の座金で荷重を分散する、必要に応じて金属カラーを設ける、締結部の肉厚を確保するなど、樹脂に過大な面圧がかからない構造を検討してください。
厳しい寸法公差には注意が必要
超高分子量ポリエチレンは比較的軟らかく、固定時の締め付けや測定圧によっても変形する場合があります。また、切削時の発熱や加工後の変形によって、寸法や形状が変化する可能性があります。
必要以上に厳しい公差を設定すると、加工費の上昇や製作可否の制約につながります。機能上公差が必要な箇所と、一般公差で問題ない箇所を分けて設計することが重要です。
超高分子量ポリエチレンの主な用途
搬送装置のガイドレール・チェーンガイド
滑り性と耐摩耗性が求められる代表的な用途です。搬送物やチェーンが接触する面に使用し、引っ掛かり、摩耗、作動音を抑えます。
長尺部品では熱膨張の影響が大きくなるため、取付穴や分割位置、固定方法を含めて設計します。
ライナー・ホッパーの内張り
粉体、粒体、ワークなどが接触する面に取り付け、母材の摩耗を抑える用途です。滑り性を生かして、内容物の付着や滞留を軽減する目的でも使用されます。
実際の摩耗状態は、粉粒体の種類、粒径、落下高さ、衝撃、温度などによって異なります。帯電が問題になる場合は、導電性や帯電防止性を付与したグレードを検討します。
摺動プレート・ローラー・搬送部品
ワークを案内するガイド、相手部品と滑りながら動くプレート、低速で回転するローラーなどに使用されます。軽量で、金属製部品よりワークへの当たりをやわらげやすい点が特徴です。
高荷重や高速摺動では、変形や摩擦熱を考慮する必要があります。ローラーとして使用する場合は、軸との固定方法や、長期荷重による穴部の変形も確認してください。
ストッパー・緩衝部品
耐衝撃性と粘り強さを生かし、搬送物が接触するストッパーや、衝撃を受ける緩衝部品に使用されます。
ただし、位置決め精度が必要なストッパーでは、荷重による変形量を考慮します。接触時の衝撃を吸収する用途と、位置を高精度に決める用途では、求められる特性が異なります。
歯車・スプロケット
低速・軽荷重で、耐衝撃性や静音性を重視する歯車、スプロケットに使用される場合もあります。
ただし、超高分子量ポリエチレンはPOMなどと比べて剛性が低く、熱膨張やクリープも大きい材料です。歯形精度、バックラッシ、伝達精度を重視する用途や、高速・高トルクの用途では慎重に検討してください。
食品機械・包装機械
吸水性が低く、滑り性や耐薬品性を生かせることから、食品機械や包装機械のガイド、ライナー、摺動部品などに使用されています。
ただし、超高分子量ポリエチレンという材質名だけで、すべてのグレードが食品接触用途に適合するわけではありません。食品と直接接触する部品に使用する場合は、採用するグレードおよび供給品が、用途に必要な法規・規格に適合しているかを確認してください。
超高分子量ポリエチレンとPOM・PTFEとの違い
超高分子量ポリエチレンと比較されやすい材料に、POMとPTFEがあります。それぞれに得意な用途があり、単純に優劣を決めることはできません。
| 選定項目 | 超高分子量ポリエチレン | POM | PTFE |
|---|---|---|---|
| 主な強み | 耐摩耗性、耐衝撃性、滑り性 | 剛性、加工性、寸法精度の得やすさ | 低摩擦性、耐熱性、耐薬品性 |
| 剛性 | 低め | 3材のなかでは高め | 低い |
| 耐熱性 | 高温用途には不向き | UHMW-PEより高いグレードが一般的 | 比較的高い |
| 長期荷重 | クリープに注意 | 樹脂としてクリープに注意 | クリープにとくに注意 |
| 温度変化 | 熱膨張に注意 | 比較的管理しやすい | 熱膨張に注意 |
| 選びやすい用途 | ガイド、ライナー、摺動プレート | 歯車、軸受、精度を要する機構部品 | 高温、耐薬品、低摩擦用途 |
上表は一般的な傾向です。実際の性能は、グレード、荷重、温度、相手材、摺動速度などによって変わります。材料メーカーの物性表を確認したうえで選定してください。
超高分子量ポリエチレンが向く場合
- 常温から低温の範囲で使用する
- 摩耗や衝撃が問題になっている
- 滑り性を高めたい
- ワークへの当たりをやわらげたい
- 吸水しにくい材料が必要
- 部品を軽量化したい
- ガイドやライナーなど、面で荷重を受ける部品に使用する
POMが向く場合
歯車、精密ガイド、軸受、機構部品など、滑り性に加えて剛性や寸法精度を重視する場合は、POMが選びやすい材料です。
関連記事:POMとは?特徴や用途を解説
PTFEが向く場合
超高分子量ポリエチレンでは対応しにくい高温環境や、より低い摩擦、優れた耐薬品性が求められる場合は、PTFEが候補になります。ただし、PTFEも剛性が低く、クリープや熱膨張に注意が必要です。
材料選定では、滑り性だけで比較せず、温度、荷重、精度、摺動速度、相手材、薬品、コストを含めて検討しましょう。
超高分子量ポリエチレンのグレード選定
超高分子量ポリエチレンには、標準グレードのほか、用途に応じて機能を付与したグレードがあります。
標準グレード
一般的に白色または乳白色で、滑り性、耐摩耗性、耐衝撃性を生かしたガイドやライナーに使用されます。まず検討しやすい基本的なグレードです。
導電性・帯電防止グレード
導電性材料などを配合し、静電気を逃がしやすくしたグレードです。電子部品、フィルム、粉体などを扱う設備では、静電気による付着や放電への対策が必要になる場合があります。
黒色であっても、必ず導電性をもつとは限りません。体積抵抗率や表面抵抗率など、必要な電気特性をグレードごとに確認してください。
食品接触用途向けグレード
食品と直接接触する部品では、使用する地域や用途に必要な法規・規格への適合が確認されたグレードを選定します。材料一般の性質と、個別グレードの適合性を分けて考えることが重要です。
その他の機能性グレード
耐摩耗性、滑り性、耐候性などを調整したグレードもあります。添加剤によって物性、色、電気特性、切削性が変わるため、材質名だけではなく具体的なグレードまで指定してください。
超高分子量ポリエチレンを切削加工するときの注意点
超高分子量ポリエチレンは、板材や丸棒から切削加工して少量の機械部品を製作できます。ただし、金属やPOMとは異なる加工上の注意があります。
クランプによる変形を防ぐ
超高分子量ポリエチレンは比較的軟らかく、バイスやクランプで強く締めると変形する場合があります。固定した状態では寸法が合っていても、固定を外した後に材料が戻り、寸法や形状が変わる可能性があります。
薄肉部、細長い形状、深い溝をもつ部品では、とくに保持方法の影響を受けやすくなります。設計段階でも、極端に薄い形状や剛性の低い形状を避けることが加工の安定につながります。
工具による押し逃げに注意する
材料が軟らかいため、工具による切削力で材料が逃げ、工具が通過した後に戻ることがあります。この弾性変形によって、狙った寸法や平面度を得にくくなる場合があります。
とくに薄い壁、細い突起、深いポケットなどでは、加工中の変形を考慮した形状設計が必要です。
切削熱を抑える
樹脂は金属よりも熱伝導率が低く、切削部に熱がこもりやすい材料です。加工時の発熱によって材料が膨張・軟化すると、寸法精度や仕上げ面に影響します。
実際の加工では、切れ味のよい工具を使用し、切りくずを適切に排出することが重要です。具体的な加工条件は、形状、工具、工作機械、保持方法などによって異なります。
バリや糸状の切りくずに注意する
超高分子量ポリエチレンは粘りがあるため、穴や溝の縁にバリが残ったり、長い糸状の切りくずが発生したりすることがあります。小径穴や交差穴では、内部にバリが残る可能性もあります。
組み付けや摺動、流体の通過に影響する箇所では、バリの確認や除去方法を考慮してください。
公差を必要以上に厳しくしない
温度、保持方法、工具による変形、測定圧などの影響を受けやすいため、必要以上に厳しい公差は加工難度を高めます。
高精度が必要な箇所を限定し、それ以外には適切な一般公差を設定すると、機能と加工性のバランスを取りやすくなります。
-
超高分子量ポリエチレン加工の見積もりはメビーへ
meviy(メビー)では、分子量ポリエチレンの切削加工に対応しています。3D CADデータをアップロードし、材質や数量などを設定することで、即時に加工可否・価格・出荷日を画面上で確認できます。
写真 
サービス名 切削角物 材質 超高分子量ポリエチレン(スタンダード・白) サイズ W75×D75×H20 出荷日 6日目~ 参考価格 8,322円 ※表中は2025年3月時点の情報
3Dモデルをアップロードするだけで簡単に見積もり・発注が可能です。また、他の樹脂材料(PEEK、ふっ素樹脂、紙ベークライト、ABSなど)も取り扱っており用途に合わせた最適な材料を選択できます。
まとめ
超高分子量ポリエチレンは、耐摩耗性、耐衝撃性、滑り性に優れたポリエチレン系樹脂です。搬送装置のガイド、チェーンガイド、ライナー、摺動プレート、ローラーなど、摩擦や衝撃が生じる機械部品に適しています。
一方で、耐熱性や剛性は高くなく、温度による寸法変化、長期荷重によるクリープ、締結部の変形、切削加工時の押し逃げなどには注意が必要です。POMやPTFEと比較しながら、使用温度、荷重、摺動速度、相手材、必要精度に合う材料を選びましょう。
超高分子量ポリエチレンの切削部品を検討する際は、3D CADデータをアップロードするだけで即時に見積もりができるメビーをぜひご活用ください!