機械部品の調達では、加工と表面処理を別々の会社に発注するのが一般的です。切削加工はマシニングセンタや旋盤を持つ加工会社へ、アルマイトやメッキなどの表面処理は専門の表面処理会社へ ─ この工程ごとの個別手配は、専門性を活かした合理的な業界構造として広く定着しています。しかし、個別手配ゆえに発生する「工数の多さ」「納期の読みにくさ」「品質リスクの分散」が、設計者や調達担当者の負担となっているケースは少なくありません。
本記事では、加工と表面処理が分かれている業界構造の背景を整理したうえで、加工から表面処理までワンストップで手配できるサービス「meviy(メビー)」の活用方法を解説します。
目次
加工と表面処理が分かれている理由
機械部品の調達において、加工と表面処理が別々の会社で行われるのは、両者に求められる設備・技術・管理体制がまったく異なるためです。この個別手配は専門性に基づく合理的な構造であり、業界全体で自然に定着してきました。
加工と表面処理は求められる設備・技術が異なる
たとえば切削加工は、マシニングセンタや旋盤など工作機械による機械加工であり、金属や樹脂を物理的に削って形状を作る工程です。一方、表面処理はメッキ・アルマイト・塗装など、化学的・電気化学的な処理工程であり、薬品管理や排水処理設備が必要になります。
必要な設備投資・管理体制・安全基準がまったく異なるため、両方を自社内で完結できる加工会社はごく少数です。加工は加工の専門会社、表面処理は表面処理の専門会社がそれぞれ担う ─ この個別手配は、専門性を活かした合理的な業界構造といえます。
設計者・調達担当者にとっての「当たり前」になっている個別手配のフロー
加工会社に部品を発注し、完成品を受け取った後に表面処理会社へ送る ─ この流れは多くの設計現場・調達現場で当たり前のフローとして定着しています。加工・表面処理両工程でメール・電話・伝票処理が発生し、検収タイミングの管理も必要にもかかわらず、他に選択肢がなかったために受け入れられてきました。しかし、この「当たり前」の個別手配フローには、見過ごされがちな副作用があります。
個別手配がもたらす3つの副作用
加工と表面処理を別々の会社に個別手配する構造は合理的ですが、実務上は「発注工数の増加」「納期の不透明化」「品質管理の分断」という3つの副作用を伴います。設計者・調達担当者が日常的に経験している負荷の多くは、この個別手配の構造に起因しています。
発注工数の増加 ─ 2社への手配・調整・検収が設計以外の時間を圧迫
加工会社と表面処理会社、それぞれに見積依頼・発注・納期確認・検品を行う必要があります。発注先が2社になれば、メール・電話のやり取りも倍増します。設計者が本来注力すべき設計業務以外の調達・調整工数が膨らみ、開発スピードに影響を与えます。
特に試作段階で部品点数が多い場合、加工会社への手配と表面処理会社への手配を合わせると、手配業務だけで半日〜1日が消えるケースもあります。さらに、加工会社と表面処理会社の間での輸送手配(梱包・発送・受取確認)も設計者や調達担当者が段取りするケースがあり、この「設計以外の業務時間」の増加が開発全体のボトルネックになっていることは少なくありません。
納期の不透明化 ─ 加工完了→表面処理→納品の直列工程で遅延リスクが累積
加工と表面処理が別工程になると、トータルの納期は「加工の納期+表面処理の納期+2社間の受け渡し時間」で決まります。加工側の遅延がそのまま表面処理の着手遅れに波及し、最終納品日が読みにくくなります。
設計者が生産計画や開発スケジュールを組む際に、この不確実性がバッファの積み増しにつながり、リードタイム全体を長くしています。「加工はいつ終わるか」「表面処理会社への輸送は何日かかるか」「表面処理の着手はいつか」─ 複数の変動要素を個別に追いかける管理コストも見過ごせません。
品質管理の分断 ─ 工程間の受け渡しで発生するリスクと責任の曖昧さ
加工品を表面処理会社に渡す際、輸送中のキズ・変形、梱包不備、受入検査の基準差などが品質リスクになります。加工完了時点では問題がなくても、表面処理会社への輸送・受け渡しの過程で品質が損なわれる可能性があります。
万が一不良が発生した場合、原因が加工側にあるのか表面処理側にあるのか、あるいは輸送中の問題なのかの切り分けが難しく、責任の所在が曖昧になりやすくなります。設計者や調達担当者が間に入って両社と調整する工数も発生し、本来の業務を圧迫します。
以上の3つの副作用は、個別手配という構造に起因しているため、個々の加工会社や表面処理会社の努力だけでは根本的に解消できません。加工と表面処理を一つのサービスでまとめて手配できる仕組みがあれば、これらの副作用を構造的に解消できます。
メビーなら加工から表面処理までワンストップで手配が可能
3D CADデータのアップロードだけで加工+表面処理の価格・出荷日をその場で確認できる
メビーは3D CADデータをアップロードするだけで、その場で形状を解析し、加工から表面処理までを含めた価格と出荷日を提示します。加工会社と表面処理会社を別々に探し、個別に見積もりを取る必要がありません。
加工方法や材質に加えて、表面処理の種類もアップロード時に選択できるため、「加工の見積もりを取ってから表面処理の見積もりを別途取る」という直列のプロセスが不要になります。加工+表面処理のトータルコストとトータル出荷日が一画面で確認できるため、予算確認やスケジュール調整もスムーズに進められます。
1個からでも手配が可能
メビーは1個からの発注に対応しており、試作や少量生産であっても加工+表面処理をワンストップで手配できます。試作段階で1〜数個だけ必要なケースや、形状確認用のサンプルを1点だけ手配したいケースでも利用できます。
全工程を自社で品質保証
メビーでは加工から表面処理までの全工程を自社で品質保証しています。これにより、個別手配で発生していた工程間の受け渡しに伴う品質リスクが構造的に排除されます。
個別手配では「加工会社の問題か、表面処理会社の問題か、輸送中の問題か」の切り分けにかかっていた時間がなくなり、設計者や調達担当者が本来の業務に注力できる状態を生み出せます。
加工と表面処理の一括手配に関するよくある質問
Q1. メビーではどのような表面処理に対応していますか?
アルマイト、無電解ニッケルメッキ、黒染めなど主要な表面処理に対応しています。対応可能な処理の詳細はメビー公式サイトで確認できます。
Q2. 1個だけの試作でも加工+表面処理を一括で頼めますか?
はい、1個からの一括手配に対応しています。試作段階で少量しか必要ない場合でも、加工と表面処理を別々に手配する必要がなく、見積もりから発注まで一度で完了できます。
Q3. 一括手配にすると、別々に頼むよりコストは上がりますか?
一概に高くなるわけではありません。別々に発注する場合に発生する会社間の運搬費・管理工数・中間マージンを考慮すると、一括手配のほうがトータルコストで有利になるケースもあります。メビーではアップロード時にその場で価格が表示されるため、事前に価格の確認をしてみてください。
Q4. 品質保証はどのように行われていますか?
加工から表面処理まで全工程を自社管理しているため、一貫した品質基準で管理されています。工程間の受け渡しに伴う品質リスク(輸送中のキズ・変形、受入検査の基準差)がなく、万が一不良が発生した場合も全工程の加工条件・処理条件をトレースして原因の特定と対応を迅速に行えます。
メビーとは
meviy(メビー)は3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日目出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削、板金、旋盤、金属、樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。