幾何公差とは、部品の形状・位置・姿勢のばらつきを管理し、設計どおりの機能を確実に発揮させるための考え方です。寸法公差だけでは伝わりにくい直角度・平面度・位置ずれなどの精度要求を明確にでき、組付け不良や性能低下を防ぐ効果があります。
本記事では、幾何公差の基本概念から代表的な記号、図面での指示例まで、設計者が押さえておきたいポイントを順に解説します。
目次
幾何公差とは
幾何公差とは、部品の製造において形状の精度を定義するための規格です。従来の寸法公差が長さや直径といった部品のサイズの範囲を示すのに対し、幾何公差は形状や姿勢、位置、振れといった部品の幾何学的な特性に対する許容範囲を示します。
例えば、穴加工において単に直径を指定するだけでなく、その穴がどれだけ真円に近い必要があるか(真円度)を規定するのが幾何公差の役割のひとつです。
幾何公差を使う理由・目的
幾何公差を使用する目的は、製品の機能保証を確実にすることです。幾何公差の指定がない図面では、製造された部品の形状が設計者の意図と異なっていても、寸法公差内に収まっている限り不具合として扱われないリスクがあります。特に高い精度が求められる摺動部品や、複数の部品を精密に組み合わせるアセンブリにおいては、正確な位置や形状の指定が不可欠です。
現在、ISO(国際標準化機構)やJIS(日本産業規格)でも幾何公差の使用が推奨されています。グローバルな製造標準に準拠し、国内外のどこの工場でも正しく解釈される図面を作成するためには、幾何公差は欠かせない要素となっています。
なぜ寸法公差だけでは足りないのか
部品精度の指示において、寸法公差だけでは不十分な理由は、寸法公差は2点間の距離や直径というサイズのばらつきしか規定できないからです。例えば、複数穴のピッチ寸法が合っていても、穴自体が傾いていれば(直角度の不足)、相手部品と組み立てることはできません。形状の歪みや位置のズレは、寸法の数値だけでは表現しきれないのです。
寸法公差ではカバーできないこれらの要素を明確に定義するため、幾何公差では主に以下の5つの特性に分類して許容範囲を指定します。
- 形状公差
- 輪郭度公差
- 姿勢公差
- 位置公差
- 振れ公差
寸法公差だけでは見逃されてしまう形状上の狂いを明確に許容範囲として定義できる点が、幾何公差を積極的に用いるメリットです。
設計で幾何公差を活用する目的とメリット
設計者が幾何公差を積極的に使用すべき理由は、単に図面をルール通りに描くためだけではありません。ここでは、幾何公差を正しく指定することで得られるメリットについて解説します。
品質向上
幾何公差は、製品の機能保証と品質向上に直結します。部品が設計通りの位置関係や姿勢で組み合わさることを幾何公差で保証すれば、アセンブリ時の不具合を未然に防止できます。
例えば、位置度を指定すればボルト穴などのわずかな位置ズレによる組付不能を防ぎ、形状公差を指定すれば部品の歪みを抑えて、摺動部の摩擦低減や気密性の確保といった性能向上が可能です。最終製品の組み立て精度と性能が安定するため、結果として製品全体の品質の底上げにつながります。
コスト最適化
幾何公差を入れるとコストが上がると思われがちですが、実は逆です。幾何公差を適切に活用すると、製造コストの削減と生産効率の向上につながります。幾何公差を使わずに、寸法公差だけで形状の狂い(曲がりや歪みなど)を抑えようとすると、必要以上に厳しい寸法許容値を設定せざるを得ません。これは加工難易度を不必要に高め、歩留まりの低下や加工工程の増加を招き、コスト増の原因となります。
逆に、幾何公差によって必要な箇所の精度をピンポイントで指定すれば、それ以外の寸法公差を緩めることができ、過剰な高精度加工を避けた効率的な生産が可能になります。無駄な手戻りも減り、トータルでのコストダウンが実現できるのです。
国際標準化
グローバル化が進む製造業において、国際的な図面標準化への適合は避けて通れません。
2016年のJIS規格改訂により、日本の図面ルールもISO規格に準拠した幾何公差主体の考え方へと移行しました。現在、世界標準の図面では幾何公差の使用が前提となっており、これを使いこなせないと海外企業との取引や、グローバルなサプライチェーンから取り残されかねません。日本の図面がガラパゴス化するのを防ぎ、世界中のどこでも通用する図面を作成するためにも、幾何公差の習得は現代の設計者にとって必須の課題と言えるでしょう。
幾何公差の基本用語
幾何公差を正しく使いこなすには、図面上で公差を指示する際に出てくる用語を正しく理解しておかなければなりません。ここでは、設計者が実務で目にする3つの用語を解説します。
公差記入枠
公差記入枠とは、図面上で幾何公差の指示内容を記述するための長方形の枠のことです。幾何公差の「命令文」のような役割を果たします。

上記の枠の中には、左から順に以下の情報が記入されます。
- 幾何特性の記号:どのような種類の公差(位置度、平面度など)を指定するかを示す記号
- 幾何公差の値(許容値):許容される誤差の範囲(単位は通常mm)
- データム参照文字:基準とする面や線(データム)の識別記号(優先順)
公差記入枠は通常、水平に並んだ複数の区画で構成され、枠から伸ばした矢印付きの「引出し線」を対象の形状(面や軸など)に指し示すことで、どこに公差を適用するかを指定します。
関連記事:幾何特性14種類とその使い方ーまたカタチが一つ崩れた…幾何特性を入れよう、他の図面も直にクレームになる
データム
データム(Datum)とは、幾何公差を指示する際の基準となる正確な点・線・面のことです。

図面上では、アルファベットの大文字(A、B、Cなど)を正方形で囲み、対象となる基準面に三角形の記号を添えて表します。設計者は、部品を設計する際に「どこを基準に精度を出すか」をまず決めなければなりません。一般的には、以下の場所がデータムに選ばれます。
- 組み立て時に相手部品と接触する「取り付け基準面」
- 回転体の中心となる「機能軸」
- 加工や測定の際の受け面となる「治具基準面」
データムは歪みのない理想的な基準と見なされ、そこからのズレを評価することで姿勢や位置の精度を定義します。なお、位置度や直角度といった公差にはデータムが必要ですが、平面度や真円度のように形状そのものの正しさを表す公差(単独形体)にはデータムは不要です。
関連記事:データム!!(基準の呪文)-データムの意味と記号の使い方-
公差域
公差域とは、指定した幾何公差の範囲内で、実際の形状が収まらなければならない空間的な領域です。寸法公差が「2点間の距離」という線的な考え方なのに対し、幾何公差は「この空間の中に形体が入っていなければならない」という3次元的な考え方をします。公差域の形は、指定する幾何公差の種類によってさまざまです。以下に代表例を示します。
- 真直度:ある直線の両側に平行な「2本の直線」で挟まれた帯状の領域

- 真円度:正しい円に内接・外接する「2つの同心円」に挟まれたリング状の領域

- 位置度:公差値に「⌀」が付く場合は、理想の位置を中心とした「円筒形」の領域

- 平面度:理想の平面に平行な「2つの平面」の間に挟まれた隙間の領域

このように、公差域とは「形状のゆらぎが許される範囲」を空間として視覚化したものです。この領域の中に部品の形状全体が収まっていれば合格、一部でもはみ出せば不合格(不良)となります。
幾何公差の種類と表記
幾何公差は寸法だけでは表しきれない公差を定めるもので、図面上に寸法などと併せて記載します。
| 分類 | 記号 | 名称 | 定義 |
|---|---|---|---|
| 形状 | ![]() |
真直度 | 正しい直線に対する誤差範囲 |
![]() |
平面度 | 正しい平面から最も低い位置と最も高い位置の誤差範囲 | |
![]() |
真円度 | 正しい円に対するズレの誤差範囲 | |
![]() |
円筒度 | 正しい円筒に対し、円筒両端の円サイズの誤差範囲 | |
| 輪郭 | ![]() |
線の輪郭度 | 理論的に正しい輪郭からの実際の形状の誤差範囲 |
![]() |
面の輪郭度 | 理論的に正しい輪郭からの実際の面の誤差範囲 | |
| 姿勢 | ![]() |
平行度 | 基準の直線または平面に対し平行であるべき線や面の誤差範囲 |
![]() |
直角度 | 基準に対して直角であるべき面や直線の誤差範囲 | |
![]() |
傾斜度 | 基準に対して指定された角度の誤差範囲 | |
| 位置 | ![]() |
位置度 | 基準に対する位置の誤差範囲 |
![]() |
同軸度 同芯度 |
2つの円筒軸の誤差範囲 | |
![]() |
対称度 | 基準に対して対称であることの誤差範囲 | |
| 振れ | ![]() |
円周振れ | 正しい軸で回転させたときに表面が変位する範囲 |
![]() |
全振れ | 正しい軸で回転させたときに円筒全体が変位する範囲 |
設計者がまず使う3つの図面例
幾何公差の種類は多岐にわたりますが、機械設計の実務において頻出する基本的な公差は「位置度」「平面度」「直角度」の3つです。それぞれの公差が使われる場面と、図面への記載例を具体的に紹介します。
位置度

位置度は、部品の点・線・面が、データムに対してどれだけ正確な位置にあるかを指定する公差です。JISでは「データムまたは他の形体に関連して定められた理論的に正確な位置からの、点・直線形体または平面形体の狂いの大きさ」と定義されています。
代表的な使用例は穴の位置の指定です。例えば、公差記入枠に「⌀0.2」と指示した場合、穴の中心は理想の位置から半径0.1mmの円範囲内に収まる必要があり、どの方向に対しても均一な精度を確保できます。
位置度は部品同士の組み立て精度を左右する極めて重要な公差です。JIS改訂により、「穴の位置は寸法公差ではなく位置度で指示する」ことが正式なルールとなっているため、必ず押さえておきたい項目です。
関連記事:双方動くな! 動けば鋼より削りだしたこの軸が入らぬことになるぞ!-位置度の意味と記号の使い方-
平面度

平面度は、対象とする面がどれだけ凹凸のない平らな状態であるかを規定する公差です。JISでは「平面形体の、理論的に正確な平面からの狂いの大きさ」と定義されています。平面度はその面自体の精度を評価するため、データムを必要としません。公差域は「理想の平面に平行な2つの平面」の間に挟まれた隙間として表されます。
例えば、部品同士を密着させてシール性を確保したい面や、ネジ締結時のガタつきを防ぎたい面に「平面度 0.1」と指示します。これにより、表面の凸凹が最大でも0.1mm以内に収まることが保証されます。
また、離れた位置にある複数の面を一つの平面として管理したい場合には、共通記号「CZ」を併記するといった高度な使い方も可能です。
関連記事:反ってやがる。熱すぎたんだ! -平面度の意味と記号の使い方-
直角度

直角度は、ある面や線がデータムに対してどれだけ正確に90度であるかを指定する公差です。JISでは「データム直線またはデータム平面に対して直角であるべき直線形体または平面形体の狂いの大きさ」と定義されています。直角度は姿勢を管理する公差であるため、必ず基準となるデータムを伴います。公差記入枠には、直角度記号「⊥」の後に数値とデータム(例:⊥|0.1|A)を記入します。
例えば、ベース板に対して垂直に支柱を立てる場合や、2枚の板を直角に溶接する際の精度保証に用いられます。基準面Aに対して側面全体が0.1mmの幅の中に収まるように立っていれば、直角であると判断されます。工作機械の支柱の垂直出しなど、組み立て精度を担保する上で不可欠な公差です。
関連記事:何で直角、すぐにズレてしまうん?-直角度の意味と記号の使い方-
寸法公差の表現と幾何公差の表現の違い
下図に旧JIS図面と新JIS図面を示します。JIS改正前後の表記の違いを確認してみましょう。

- 旧JIS図面
多くの設計者は違和感なくこの図面を見る事ができると思います。穴位置をXY寸法と寸法公差で完全に定義してあります。

- 新JIS図面
多くの設計者はこの図面に違和感を感じると思います。従来の図面と比較すると全く異なる寸法表記になっています。しかし現在はこの図面がJIS規格上の正式図面になります。
新JIS図面の特徴は、形体同士の位置に関する指示には寸法公差ではなく、幾何公差を使うことです。したがって記号だらけの図面になってしまいます。また穴の直径寸法に“丸マーク”が付いていないことに気付いたと思いますが、これも新JIS図面では正しい表記になります。
メビーでの幾何公差の設定
メビーでは、アップロードした図面データに対してユーザー側で公差を設定する機能があります。現在、メビー上で自動見積もりが可能な幾何公差は以下の9種類です。
- 平面度
- 平行度
- 直角度
- 真円度
- 同軸度
- 真直度
- 円筒度
- 円周振れ
- 全振れ
それぞれ、最小0.01mmといった高精度公差にも対応しています。

なお、メビー上での幾何公差の指定方法は上記の動画で紹介しています。例えば丸物部品でシャフトの直径部分を選んで「真円度0.05」を指定する、といった具合に直感的に入力できます。切削角物でも選択できます。
高度な公差が必要な試作部品の手配にも、ぜひメビーの幾何公差設定を活用してみてください。
関連記事:【切削丸物】丸物部品に幾何公差が設定可能になりました!
まとめ
幾何公差は、従来の寸法公差だけでは定義しきれない「形状の歪みや位置のズレ」を明確にする、現代設計に不可欠な規格です。設計者が幾何公差を積極的に使うべき理由には、製品の品質向上やコスト最適化、そして国際標準(ISO)への適合という大きなメリットがあります。
まずは公差記入枠やデータム、公差域といった基本用語を正しく整理しましょう。実務では、頻出する位置度や平面度、直角度の3つの図面例から適用を始めるのが近道です。JIS改訂により、寸法公差と幾何公差の表現の違いを正しく使い分けることは、設計者の義務とも言える状況になっています。
従来の慣習に固執し、日本独自の表記を続けていては、世界の製造現場から取り残され「日本の図面がガラパゴス化」してしまうリスクがあります。グローバル標準を習得し、本記事で紹介した内容を参考にしながら、世界に通用する効率的で高精度な設計をぜひ実践してください。
関連記事
加工図面に欠かせない寸法公差(サイズ公差)とは – meviy | ミスミ