切削加工の材料に使われる「フラットバー」をご存知ですか?コスト削減が期待でき、人気の材料です。フラットバーの基本情報や仕上がりなどの特長について2回に分けてご紹介します。前編の今回は 、フラットバーで部品製作することによりなぜコスト削減が期待できるのか?について、ブロック材と比較しながら解説します。使い分け例や、規格・見積もりなどについてもご紹介しますので、今後の材料選定にお役立てください。
フラットバー(平鋼)とは?【後編】加工で変わる表面仕上がりと精度|フラットバーの特長はこちら
目次
フラットバーについて
「フラットバー」とはどんな材料なのか、使用することでどのような利点があるのかをご紹介いたします。
フラットバーとは
フラットバー(平鋼)は、切削加工の材料として広く利用される規格材の一種です。平行な両面と均一な板厚が特長で、主にJIS規格に基づいて製造されています。多くの製品では定尺(一定の寸法)で供給され、さまざまな厚みや幅の選択が可能です。形状や寸法が規格化されているため、標準的な切削部品の製作に最適な材料となっており、必要な寸法に合わせて選ぶことができます。
また、フラットバーにはさまざまな材質があり、用途に応じて選択できます。代表的な材質として、コストが安価で強度のあるSS400(炭素鋼)、耐摩耗性と高硬度を持つS45C(中炭素鋼)、耐食性が高く水回りや屋外に適したSUS304(ステンレス鋼)、軽量で加工しやすく耐食性のあるA6063(アルミニウム合金)などがあります。
一般的な形鋼との違いは、フラットバーが板状であるのに対し、形鋼はH鋼やL鋼といった特定の形状を持つ点にあります。また、ブロック材とは異なり、フラットバーは加工が比較的簡単で、反りや歪みが少なく精度が安定しているため、加工工数を削減できることが特長です。
フラットバーは規格材の一つ
フラットバーのような規格材とは、JISや材料メーカーなどで仕上がりや形状を定めた材料です。形状や仕様などの一部を指定して、購入ができます。
フラットバー以外の代表的な規格材の形状として、ブロック材・アングル材・丸棒材等があります。

フラットバーの使用で、コスト削減が期待できる!
フラットバーは図1のような平板形状の鋼材で、製作したい切削部品に合った規格(板厚と幅、仕上げなど)から選択できます。

図1 平板形状の鋼材
一般的に、フラットバーの規格に合わせて部品設計をすることで、コストや納期短縮が期待できるため、切削部品の製作の際に精度より、低コストや納期を優先する場合に使用されることが多いです。
低コスト・短納期の理由は、ブロック材から加工する場合と比べて、加工工数を減らすことができるためです。
メビーでは追加工や表面処理を希望することも可能です。

※メビーのフラットバー規格はこちらからご確認ください。
ブロック材からの加工工数と比較!工数の違いを解説
フラットバーは、ブロック材から部品製作する場合と比べ、低コストで調達が可能です。理由は前述の通り、加工工数を減らすことができるためです。では、どのような加工の違いがあるのか?平板形状に穴が5個ある、下記部品を製作する場合を例に、加工工程に沿って解説します。

例 完成部品形状
| A:ブロック材からの代表的な加工工程 | B:フラットバーからの代表的な加工工程 |
|---|---|
| 材質 :SUS304 標準納期:6日目出荷 |
材質 :SUS304-D 標準納期:6日目出荷 |
| 1.切り出し:元となる材料から必要分を切り出す | |
|
希望形状の寸法より少し大きめに切断する
切断面数:複数面 |
希望形状の寸法より少し長めに切断する
切断面数:2面 工数減少! |
| 2.削り出し:寸法を調整する | |
|
希望形状の寸法にするため複数面を調整する
削り出し面数:複数面 |
希望形状の寸法にするため切断した2面を調整する
削り出し面数:2面 工数減少! |
| 3.その他の加工 | |
| 希望の形状にするため、面取り・穴加工を行う | |
![]() |
|
| 完成! | |
こんな時に、フラットバーの利用がお勧めです。
- 希望部品の寸法が、規格に合う場合や、規格に合わせても支障がない場合
- 表面の精度を求めない部品を調達する場合
「4F材」「6F材」との比較で、
フラットバーの使い分け例もご紹介します!
フラットバーの使い分け例
フラットバーは「表面の精度を求めない部品」におすすめですが、具体的にはどのような箇所での利用になるのか?すでに利用した方もいるかもしれない「4F材」「6F材」との比較で、使い分け例をご紹介します。
各材料の削り出し工程で行う加工と特性は以下の通りです。
| フラットバー | 4F材 (ブロック材からの加工) |
6F材 (ブロック材からの加工) |
|
|---|---|---|---|
| 削り出し 工程で 行う加工 |
切断面の2面をフライス加工 |
上下面を除く4面をフライス加工 |
上下面を含む6面をフライス加工 |
| 納期 | ◎ | △ | △ |
| 精度 | △ | 〇 | ◎ |

例 天板の平面精度が必要な架台を製作する場合
フラットバー規格対応表
メビーで利用できる材質別のフラットバーの規格は以下の通りです。
- 材質:SS400-D・S45C-D・SUS304-D・A6063S
- サイズ:全長(X) 10≦X≦500
- 出荷日:標準6日目出荷・最短3日目出荷
(表面処理あり:標準8日目出荷・最短4日目出荷) - 加工:面取り、穴形状のみ対応。
※ポケット形状はフラットバー以外の材質をご利用ください。

※詳しくは、技術マニュアルの「ミガキ材フラットバー 自動見積サイズ」をご確認ください。
フラットバー(平鋼)とは?【後編】では、加工によって変わる「表面仕上がり」と「精度」について紹介しています。
関連記事
フラットバー(平鋼)とは?【後編】加工で変わる表面仕上がりと精度|フラットバーの特長





切断面の
上下面を除く
上下面を含む