meviyマーケットプレイス 表面処理 ものづくり基礎知識

タフトライド®処理(塩浴軟窒化処理)とは?その特徴・メリット・注意点まで徹底解説

タフトライド®処理(塩浴軟窒化処理)は、金属部品の耐久性や表面硬度を高める手法のひとつです。一度の処理で部品表面に硬く薄い層を形成し、耐摩耗性・耐疲労性・耐食性など複数の性能向上が期待できるのが特徴です。

本記事は、自動車部品や金型、工作機械などで摩耗や寿命に課題を抱える設計・開発・調達担当者の方に向けて、タフトライド®処理の基礎から実務上の注意点までをわかりやすく解説いたします。

※タフトライド®は、デュルフェリット社の登録商標です。メビーマーケットプレイスでは対応していません。

 

あらゆる機械加工部品が手配できる
日本最大級の製造業マーケットプレイス
あらゆる機械加工部品が手配できる
日本最大級の製造業マーケットプレイス

タフトライド®処理とは|定義と基本メカニズム 

定義と名称の由来 

タフトライド®処理とは、金属部品の表面を硬化させる窒化硬化処理(軟窒化)の一種で、JIS規格では「塩浴軟窒化」に分類されています。溶融塩浴(ソルトバス)に部品を浸漬して窒素を浸透させ、表面近傍に硬い窒化物層を形成する技術です。 

もともとドイツの化学メーカーが開発した処理法の登録商標であり、その後世界的に普及しました。日本では類似技術がイソナイト®という商標で提供されています。

※イソナイト®は、日本パーカライジング社の登録商標です。

処理工程と構造的特徴 

タフトライド®処理は、シアン化物やシアン酸塩を含む専用の溶融塩浴に部品を浸漬して行う手法です。処理温度は約500〜600℃で、溶融塩中に部品を10分〜数時間保持します。塩浴の熱分解で生じた窒素・炭素が表面に侵入し、硬化層を形成します。 

処理後の部品表面は、主に以下の2層構造になります。 

  • 化合物層
    外側の数μmから十数μmの層で、鉄の窒化物・炭窒化物から成る非常に硬く緻密なセラミック状の層です。摺動時の摩擦を低減する滑らかな表面を形成します。 
  • 拡散層
    化合物層の直下に形成され、窒素・炭素が金属母材に拡散した領域です。素材と一体化しているため剥離の心配がなく、圧縮残留応力によって部品の疲労強度向上に役立ちます。 
     

一般的な処理フローは、前処理(洗浄)→塩浴処理→酸化浴処理→洗浄・冷却という手順です。特に酸化浴処理は「黒染め」とも呼ばれ、表面に四三酸化鉄の黒色被膜を形成し、耐食性をさらに向上させます。 

タフトライド®処理の主な特徴と機能的効果 

耐摩耗性・耐疲労性の向上 

タフトライド®処理の最大の効果は耐摩耗性の向上です。処理後の表面硬度は大きく向上し、表面の滑り性が良好になるため、焼き付きや表面剥離が起こりにくくなり、金属同士が摺動する部品の寿命延長につながります。 

また、表面の拡散層に形成される圧縮残留応力により、材料表面からの疲労亀裂の発生・進展が抑制され、疲労強度が向上します。このため、自動車のコイルスプリングなど繰り返し荷重を受ける部品にも応用されています。 

寸法変化の少なさと精密性 

処理温度が約500〜600℃と比較的低く、加熱後の急冷も行わないため、熱ひずみや変形がほとんど生じない点も特徴です。800℃以上に加熱する従来の焼入れ処理と比較して格段に変形が少なく、加工精度を維持できます。 

形成される硬化層も0.01〜0.3mm程度と薄く、寸法変化は数μm程度に抑えられるため、高い精度が求められる金型部品や工作機械部品に適しています。ただし、素材内部の残留応力が処理の加熱過程で解放され、わずかな変形が生じる可能性もあるため、厳密な寸法が要求される場合は事前に確認してください。 

耐食性・かじり防止効果 

最外層に形成される緻密な化合物層は、赤錆の発生を抑える効果があります。特に黒色酸化被膜処理を追加で行うと耐食性は飛躍的に高まり、亜鉛メッキに匹敵する性能を示す場合もあります。 

さらに、表面が硬く滑らかになるため、金属同士が擦れ合う際に微小溶着が起こる「かじり(焼き付き)」を防止可能です。化合物層が潤滑剤のように機能し、相手材との凝着を防ぐため、金型の可動部やボルト・ナットの嵌合部などでトラブルを未然に防ぎます。 

タフトライド®処理のメリット・デメリット 

設計面・コスト面の利点 

設計やコスト面におけるタフトライド®処理のメリットは、以下のとおりです。 

  • 材料コストの削減
    高価な特殊合金鋼の代わりに、安価な機械構造用鋼にタフトライド®処理を施せば、必要な表面性能を確保できる場合があります。これにより、材料コストの削減と調達の容易化につながります。
  • 生産性の高さ
    他の熱処理(ガス窒化は20時間以上)に比べて、処理が短時間(10分〜数時間程度)になるのがメリットです。また、一度に多数の部品を処理できるため生産性にも優れます。 
     
  • 適用範囲の広さ
    炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼など、幅広い鋼種に対して処理効果を発揮できるため、材料選択の幅が広く扱いやすい処理です。 
     

処理限界や注意点 

一方で、タフトライド®処理には以下のような処理限界や注意点が存在します。 

  • 硬化層の薄さ
    硬化層が薄いため、表面から深さ方向に強度が必要な部品や、大きな衝撃荷重がかかる部品には不向きです。このような場合は、部品全体を硬化させる焼入れ処理などが適しています。 
     
  • 硬度の限界
    表面硬度の絶対値は、ガス窒化処理や工具鋼の焼入れ硬度には及びません。最高の硬度が求められる場合は、他の表面処理を検討しましょう。 
     
  • 環境・安全面の課題
    塩浴にはシアン化物を含む薬剤を用いるため、廃液処理や作業者安全に厳格な管理が必要です。欧州のRoHSやREACH等の規制動向を背景に、塩浴法は新規採用が減少傾向にあり、代替としてガス軟窒化の採用が増えています
  • サイズの制約
    処理槽(塩浴炉)サイズの目安として、概ね数十cm程度から、長いもので約1m前後までが一般的です。実際に処理可能かどうかは、設備のサイズや治具の都合で変わるため、事前に確認が必要です。

タフトライド®処理を用いた設計・製作上の注意点 

対応素材と処理温度の制約 

タフトライド®処理は、主に炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼などの鉄鋼材料に適用可能です。アルミニウム合金や銅合金などの非鉄金属、非金属材料には適用できません。 

ステンレス鋼に処理を行う際は、窒化を阻害する表面の不動態皮膜を事前に除去する「活性化処理」が必要です。また、焼入れ済みの部品に適用する場合、タフトライド®処理の温度が焼戻し温度より高いと硬さが低下する恐れがあるため、事前に高温で焼戻しを行うなどの前処理が必要です。 

寸法公差・層厚・後処理の考慮点 

精密部品を設計する際は、処理による数μmの寸法変化を考慮しましょう。たとえば、クリアランスの小さい摺動部品では、処理後の寸法変化を見越して加工公差を設定しなければなりません。 

硬化層の厚みは、処理時間によってある程度コントロール可能です。要求される耐摩耗性や荷重条件に応じて最適な層厚を決定します。また、処理後に軽い研磨などの後処理を行う場合は、硬化層を除去しすぎないよう、適切な研磨しろの設定が必要です。 

外注先選定・安全性・環境規制の確認項目 

タフトライド®処理を外注する際は、信頼できる処理業者の選定が重要です。選定にあたっては、以下の点を確認しましょう。 

確認項目 

確認内容 

処理可能サイズ・設備能力 

・自社の部品の寸法や材質に対応可能か 

品質管理体制 

・硬度や層厚の検査体制が整っているか 

・データ提供は可能か 

納期対応力 

・希望するリードタイムに対応可能か 

安全・環境への取り組み 

・シアン廃液処理設備など、法令を遵守した環境安全対策が講じられているか 

用途別のタフトライド®処理の適用例 

業界別・部品別の具体例 

優れた特性をもつタフトライド®処理は、幅広い業界で利用されています。代表的には、自動車(ギア・シャフト・スプリング)、金型(ダイカスト・射出成形・鍛造)、建設機械(油圧シリンダー・シャフト類)などで、摩耗・疲労・かじり対策として採用が進んでいます。 

用途 

適用例 

適用理由 

自動車 

クランクシャフト、カムシャフト、ピストンリング、ギア類 

高速摺動部の耐摩耗性向上、焼き付き防止 

コイルスプリング、スタビライザー 

繰り返し荷重による疲労強度の向上 

ステアリング部品、排気系部品 

耐食性(防錆性)の向上 

金型・工具 

ダイカスト金型、射出成形金型、鍛造金型 

表面の摩耗・腐食(ガス焼け)防止、離型性の向上 

切削工具(ハイス鋼)、ブローチ、ゲージ類 

摩耗を抑制し、工具・ゲージの精度寿命を延長 

建設機械・産業機械 

油圧シリンダーロッド、ポンプ歯車、軸受シャフト、ピン、ブッシュ 

高負荷・高摩擦環境下での耐摩耗性向上、かじり防止 

ピストンロッド 

シールとの摺動性を改善し、錆を防ぐ 

精密機器・その他  

繊維機械・食品機械のステンレス部品 

ステンレスの表面硬度不足を補い、耐摩耗性を向上 

医療用器具(剪刀、鉗子など) 

耐摩耗性と耐食性を両立させるため 

採用される理由 

各用途でタフトライド®処理が採用される理由は、主に以下の4点です。 

  • 寿命延長によるコスト削減
    部品の交換周期を延ばし、メンテナンスコストを削減できます。
  • 高精度部品への対応
    処理による変形が小さいため、寸法精度が重要な部品にも適用可能です。
     
  • 材料コストの低減
    安価な鋼材で高性能化を図れるため、トータルコストを抑制できます。
  • 防錆・潤滑性の付与
    メッキ処理が困難な精密箇所にも、防錆性や潤滑性を付与可能です。

 

あらゆる機械加工部品が手配できる
日本最大級の製造業マーケットプレイス
あらゆる機械加工部品が手配できる
日本最大級の製造業マーケットプレイス

他の表面処理との比較|ガス軟窒化などとの違い 

各処理との特性比較表 

ガス軟窒化などのほかの処理との違いを以下の表にまとめます。 

処理法 

処理温度・時間 

硬化層厚さ 

主な特長 

タフトライド® 

・約500〜600℃ 

・10分〜数時間 

0.01~0.3mm(薄い) 

・処理時間が短く経済的 

・寸法変化が小さい 

・耐摩耗性・耐焼き付き性◎、耐疲労性◎、耐食性◯(黒色処理で◎) 

​​​ガス窒化  ・約500~550℃ 

・20~100時間 

0.3~0.6mm以上(厚い)  ・厚い硬化層と高硬度が得られる 

・処理時間が長い 

・変形少なめだが軟窒化よりは大きい 

・耐疲労性◎ 

​​​ガス軟窒化 

・約530~600℃ 

・2~5時間 

約0.1~0.3mm(薄い) 

・塩浴を使わない軟窒化 

・公害対策容易 

・効果はタフトライド®と同等、黒色被膜なしでは耐食性やや劣る 

​​​浸炭焼入れ 

・850~1050℃ 

・焼戻し含め数時間 

0.5~2.0mm程度 

・厚みのある硬化層で衝撃に強い 

・高温処理のためひずみ大きい 

・後加工必要な場合も 

・耐疲労性◎ 

窒化処理との違い 

一般に「窒化処理」は、アンモニアガス中で長時間処理する「ガス窒化(硬質窒化)」を指す場合が多いです。ガス窒化は20時間以上かけて0.3mm以上の厚い硬化層を形成し高硬度を実現します。 

一方、タフトライド®は短時間で完了する代わりに層は薄く、硬度もガス窒化と比較すると低い傾向にあります。「深く硬くする」のがガス窒化、「薄くても多機能にする」のがタフトライド®と棲み分けられます。 

イソナイト®との違い 

イソナイト®処理は、タフトライド®処理と本質的に同じ「塩浴軟窒化処理」です。両者の違いは商標と提供企業のみで、処理の原理や、耐摩耗性・耐疲労性を向上させる効果は同等と考えて問題ありません。 

もともとタフトライド®はドイツで開発された技術の名称であり、イソナイト®は日本パーカライジング株式会社が国内で展開する際の商標です。細かなプロセス管理に各社のノウハウはありますが、利用者の立場では同じ処理として認識してよいでしょう。 

ガス軟窒化との違い 

ガス軟窒化は、ガス雰囲気中で行う軟窒化処理で、タフトライド®と得られる効果はほぼ同等です。最大の違いは処理媒体が「塩浴」か「ガス」か、という点です。 

ガス軟窒化は有毒な廃液を出さず環境負荷が低いというメリットがあります。一方、タフトライド®は処理時間がより短い傾向にあり、一度に多数の小物を均一に処理しやすいとされています。 

性能はほぼ同じであるため、「プロセス条件が違う兄弟関係」と理解すると良いでしょう。 

まとめ 

タフトライド®処理(塩浴軟窒化処理)は、金属部品の表面に薄い硬化層を形成し、耐摩耗性・耐疲労性・耐食性を一度に向上させる、コストと性能のバランスに優れた表面改質技術です。処理による寸法変化が極めて小さいため、精密部品にも適用しやすいという大きな利点があります。また、処理時間が短く生産性に優れ、安価な鋼材で高性能化を図れるためコスト削減にも有効です。 

一方で、硬化層が薄いため衝撃や重荷重がかかる用途には不向きであり、有毒なシアン化合物を使用するため環境・安全面での管理が不可欠です。ガス窒化や浸炭焼入れといった他の表面処理との特性の違いを正しく理解し、部品に求められる性能に応じて最適な手法を選択しましょう。本記事で述べた要点を、製品開発にぜひお役立てください。 

 

あらゆる機械加工部品が手配できる
日本最大級の製造業マーケットプレイス
あらゆる機械加工部品が手配できる
日本最大級の製造業マーケットプレイス