尿素樹脂は、合板やパーティクルボードなどに使われる接着剤をはじめ、ボタン、日用品、電気機器の部品などに利用される熱硬化性樹脂です。ユリア樹脂とも呼ばれます。

現在も、木質材料用接着剤や、一部の配線器具、照明器具、操作部品などに使われています。ただし、POMやMCナイロンのように、板材や丸棒からさまざまな機械部品を切削する汎用材料ではありません。機械設計者が関わるのは、電気絶縁性や表面硬度、着色性を生かした専用の成形部品を検討する場合や、既存設備の材質確認、廃番部品の置換、絶縁部品の補修などが中心です。
明るい色に着色しやすく、表面が硬い一方、耐水性や耐衝撃性には注意が必要です。そのため、既存部品と同じ材料をそのまま指定するのではなく、使用環境、荷重、必要な電気特性、製造方法を整理したうえで、ほかの樹脂も含めて選定する必要があります。

この記事では、尿素樹脂の一般的な用途を確認したうえで、機械部品として使われる場面、材料特性、設計時の注意点を解説します。

尿素樹脂は熱硬化性のアミノ樹脂

尿素樹脂は、尿素とホルムアルデヒドを反応させて得られる合成樹脂です。メラミン樹脂などと同じアミノ樹脂に分類されます。

加熱すると軟らかくなり、冷やすと固まる熱可塑性樹脂とは異なり、尿素樹脂は硬化反応によって三次元的な架橋構造を形成します。十分に硬化した後は、再加熱しても溶融して元の状態には戻りません。

ただし、再溶融しないことと、高温環境で長期間使用できることは別です。使用温度の上限は配合や充填材、グレードによって異なり、熱水や蒸気、高湿度の環境では物性が低下する可能性があります。熱硬化性樹脂という分類だけを見て、耐熱材料と判断しないことが重要です。

樹脂の分類や加工方法については、関連記事「プラスチック加工(樹脂加工)とは?種類・加工方法・選び方をわかりやすく解説」も参考にしてください。

尿素樹脂の一般的な用途

尿素樹脂は、固体の成形品だけでなく、接着剤や塗料、紙・繊維の処理剤としても使われます。同じ尿素樹脂でも製品形態によって用途と評価項目が異なるため、分けて考える必要があります。

製品形態 主な用途 設計・選定時の着眼点
接着剤 合板、パーティクルボード、MDFなど 接着強度、耐水性、ホルムアルデヒド放散
成形材料 電気部品、つまみ、ボタン、日用品など 電気特性、表面硬度、耐衝撃性、成形性
塗料・処理剤 塗料、紙加工、繊維加工など 基材との組み合わせ、硬化条件、耐久性

たとえば、尿素樹脂系接着剤を使用した木質ボードと、尿素樹脂を金型内で硬化させた成形品とでは、設計上の性質が同じではありません。図面や仕様書に材料を指定するときは、「尿素樹脂」とだけ記載せず、製品形態、成形材料のグレード、充填材などを確認しましょう。

機械設計者に関係する尿素樹脂の用途

機械設計で尿素樹脂が検討対象になるのは、主に電気的な特性、表面硬度、着色性を生かす成形部品です。板材や丸棒を切削して作る一般的なエンジニアリングプラスチックとは、材料の流通形態や部品の作り方が異なります。

配線器具や電気絶縁部品

尿素樹脂は、耐アーク性や耐トラッキング性を生かし、配線器具、照明器具、スイッチ周辺などの部品に使用されます。通電部の周囲で、電気絶縁と形状保持が求められる成形部品が代表例です。

ただし、尿素樹脂であれば無条件に電気部品へ使用できるわけではありません。体積抵抗率、絶縁破壊強さ、耐アーク性、耐トラッキング性、難燃性などを、採用するグレードごとに確認する必要があります。吸湿後の電気特性や、部品の厚さ、使用電圧なども評価対象です。

操作つまみやボタン

明るい色に着色しやすく、表面硬度も比較的高いため、操作つまみ、ボタン、ダイヤル、キャップなどに使われることがあります。人が触れる部品では、外観を整えやすく、表面に傷が付きにくい点が利点です。

一方、表面が硬いことと、衝撃に強いことは同じではありません。落下や工具との衝突、過大な締付け力を受けると、欠けやクラックが発生する可能性があります。強い衝撃が想定される操作部品では、PCやABSなども含めて比較する必要があります。

金属インサートを組み込んだ成形部品

尿素樹脂は、端子やねじ部などの金属部品を組み込んだインサート成形品に使用される場合があります。ただし、脆さがあるため、インサート周辺に応力が集中するとクラックが発生しやすくなります。

インサートの周囲では、極端な薄肉や急激な肉厚変化を避け、締付け時の荷重も考慮します。材料メーカーや成形メーカーが提示する推奨形状を確認し、量産前に実際の成形品で締付けや温度変化を評価することが重要です。

荷重を受ける構造部品への採用は慎重に判断する

尿素樹脂は表面硬度を得やすい反面、靱性を重視する材料ではありません。衝撃を受けるカバー、繰返し荷重が加わるリンク、高い締結力を受けるブラケットなどでは、割れや欠けが問題になる可能性があります。

構造部品として検討するときは、静的な強度だけでなく、衝撃、振動、締付け、温湿度変化を含めて評価します。Webサイトに掲載された一般的な物性値を設計値として使用せず、採用予定グレードのデータシートを確認してください。

尿素樹脂の主な特性

明るい色に着色しやすい

尿素樹脂は、フェノール樹脂のような濃い褐色になりにくく、白色や淡色を含むさまざまな色に着色しやすい材料です。光沢のある外観も得やすく、意匠性を求める成形部品に利用されます。

実際の色調や表面状態は、顔料、充填材、成形条件によって変わります。外観品質が重要な量産部品では、材料名や色名だけで指定せず、色見本や限度見本を用意するのが現実的です。

表面硬度が比較的高い

硬化した尿素樹脂は、比較的高い表面硬度を得られます。ただし、硬くても粘り強い材料とは限りません。角部、切欠き、薄肉部、穴の周囲は応力集中による割れの起点となるため、適切なRと肉厚を設けます。

設計時に注意したい尿素樹脂の弱点

耐水性と耐湿性に注意する

尿素樹脂は、一般に耐水性や耐湿性を得意とする材料ではありません。水分や高湿度の影響によって、強度や寸法、電気特性が変化する可能性があります。

屋外設備、結露する制御盤、洗浄工程のある装置、熱水や蒸気に触れる部位では、使用可否を慎重に判断します。採用時は常温乾燥状態の物性だけでなく、吸水後や湿熱環境におけるデータを確認してください。

衝撃と応力集中に弱い

角部、切欠き、端面に近い穴、急激な肉厚変化は、クラックの起点になりやすい形状です。角にはRを設け、穴やインサートの周囲には十分な肉厚を確保します。

ねじ締結部では、座面を広くする、ワッシャーを使用する、締付けトルクを管理するなど、局部的な面圧を抑える対策が必要です。後加工による圧入や、成形品への無理なねじ込みも避けます。

ホルムアルデヒド放散を確認する

尿素樹脂を使用した木質材料などでは、ホルムアルデヒド放散への配慮が必要です。建材、家具、住宅設備などでは、最終製品に適用される法令や規格、表示区分への適合を確認します。

安全性や適合性は「尿素樹脂」という一般名称だけでは判断できません。接着剤、基材、成形条件を含む完成品として、メーカーの試験結果や適合情報を確認する必要があります。

代替材料を検討するときの考え方

耐水性、耐衝撃性、切削材としての入手性を重視する場合は、別の樹脂が適することがあります。たとえば、切削部品ではPOM、耐衝撃性が必要な部品ではPC、耐薬品性を重視する部品ではPPやふっ素樹脂、耐熱性や電気絶縁性を重視する部品ではフェノール樹脂積層板やPEEK、PPSなどが比較候補になります。

ただし、これらは尿素樹脂をそのまま置き換えられる材料ではありません。強度、吸水性、使用温度、クリープ、摩耗、電気特性、難燃性、製造方法を個別に比較し、要求仕様に合う材料を選定します。

樹脂加工部品の見積もりはメビーへ

2026年9月現在、尿素樹脂はmeviy(メビー)の取扱材質ではありませんが、代替材料を比較した結果、POM、MCナイロン、ABS、PP、PEEK、PPS、ふっ素樹脂、ベークライトなどが設計要件を満たす場合は、メビーで樹脂加工部品の見積もりが可能です。

3D CADデータをアップロードすると、対応する材質や形状について即時に価格と出荷日を確認できます。ぜひお試しください。

メビーの樹脂加工サービスを見る

まとめ

尿素樹脂は、木質材料用接着剤のほか、電気絶縁部品、操作つまみ、ボタンなどに使われる熱硬化性樹脂です。機械設計では、主に電気的特性、着色性、表面硬度を生かす成形部品が検討対象になります。

一方、耐水性や耐衝撃性には注意が必要です。採用時は、製品形態、個別グレード、荷重、水分、温度、規格要求を確認し、必要に応じて熱可塑性樹脂やほかの熱硬化性樹脂と比較しましょう。