現場で最もよく手に取る測定工具が、ノギスです。しかし「0.01mmまで表示されるから0.01mmの精度で測れる」と考えていると、設計値と実測値の食い違いの原因を見誤りかねません。
ノギスは1本で外側・内側・段差・深さの4つを測れる万能工具ですが、構造に由来する誤差の癖があり、JIS規格でも測定誤差の許容範囲(最大許容誤差)が明確に規定されています。。
この記事では、ノギスの各部名称と種類、バーニヤ目盛の読み方、測定の手順と注意点を初心者にも分かるように整理したうえで、JIS B 7507が定める最大許容誤差(MPE)やアッベの原理といった、機械設計者が知っておきたい精度の話まで踏み込んで解説します。さらに、「測りやすい部品を設計する」という設計者ならではの視点も紹介するので最後までご覧ください。

目次
ノギスとは
ノギスは、本尺(ほんじゃく)と呼ばれる目盛付きの本体と、その上を滑るスライダの移動量から寸法を読み取る測定工具です。JIS B 7507:2022では、「本尺上の測定目盛に沿って動くスライダの移動量を基準に、内側または外側の寸法を評価する測定器」と定義されています。
本尺側に固定ジョウ、スライダ側に測定ジョウがあり、この2つのジョウで対象物を挟む・突っ張ることで寸法が分かります。
ノギスの大きな特徴は、1本で以下の4種類の測定に対応できることです。
- 外側測定:軸径、板厚、外形寸法など
- 内側測定:穴径、溝幅、内幅など
- 段差測定:座面からの段差、ザグリの高さあど
- 深さ測定:穴深さ、溝深さ(デプスバーを使用)
ノギスの規格:JIS B 7507
ノギスの規格はJIS B 7507です。1954年に制定され、2022年5月に改正された現行版(JIS B 7507:2022)は、国際規格ISO 13385-1:2019を基に、日本の製造・使用実態に合わせて技術的内容を整合させたものです。規格では形状・寸法・表示方式だけでなく、測定面の硬さや、後述する指示値の最大許容誤差まで規定されています。
ノギスの各部の名称と構造
JIS B 7507は、ノギスの基本形としてM形とCM形の2種類を挙げ、それぞれ主要部の名称を定めています。

JIS B 7507は、ノギスの基本形としてM形とCM形の2種類を挙げ、それぞれ主要部の名称を定めています。
| 種類 | 構造の特徴 |
| M形ノギス | 外側用ジョウとは独立した内側用ジョウ(ナイフエッジ状)を持つ構造。微動装置付きの製品もあり、最大測定長300mm以下では深さ測定用のデプスバーを備えるものもある |
| CM形ノギス | 同一のジョウに外側用測定面と内側用測定面の両方を持つ構造。微動装置付きの製品もある |
一般的な工具箱に入っているのは、上のジョウが尖ったM形です。CM形は内側用測定面が円弧状になっており、内径測定を安定して行いやすいことから、大きめの測定範囲の製品や内径測定が多い用途で使われます。
構造面でJISが求めている代表的な要件を挙げると、次のようになります。
- スライダの動き:作動範囲全域で滑らかに動き、緩みや有害な遊びがあってはならない。
- スライダ固定時の指示値:止めねじでスライダを固定した際、アナログ表示は指示値が変化してはならず、デジタル表示でも変化は「2デジタルステップ以内」に収まること。
- 測定面の形状と硬さ:耐摩耗性があり、薄刃のように鋭利であってはならない。硬さは、ステンレス鋼であれば550HV以上(52HRC以上)、その他の材料では700HV以上(60HRC以上)であること。
- デプスバーの寸法:断面寸法は2mm×3mm以上、または直径1.5mm以上が望ましい。
これらの要件は、言い換えれば「ノギスの劣化を判断する基準」でもあります。「スライダがガタつくノギス」「測定面が摩耗して光が漏れるノギス」は、規格が想定する状態から外れています。買い替えや校正の判断材料になるので、点検時に意識しておくとよいポイントです。
ノギスの種類
ノギスは、大きく分けると「表示方式による分類」と「用途(形状)による分類」の2つに分類できます。
表示方式による分類
| 表示方式 | 最小読取値・目量(JIS B 7507:2016) | 特徴 |
| バーニヤ(標準)ノギス | 0.1mm/0.05mm/0.02mm | 電池不要でどこでも使える。読み取りに慣れが必要 |
| ダイヤルノギス | 0.1mm/0.05mm/0.02mm/0.01mm | 指針で読むため読み取りミスが少ない。 |
| デジタルノギス | 最小表示量0.01mm | 読み取りが速く誤読が少ない。ゼロセットによる比較測定が容易。電池と防水等級に注意 |
デジタル表示のノギスについてJISは、高速でスライダを動かしたときや電源電圧が低下したときに異常を表示する機能を備えることを求めています。また、防じん・防水を保証する製品は、JIS C 0920に基づくIPコードをカタログなどに明示することとされています。クーラント(切削液)がかかる環境で使うなら、IP等級の確認は必須です。
用途別の専用ノギス
標準ノギスでは測りにくい形状のために、専用タイプが各社から用意されています。代表的なものは次のとおりです。
- ポイントノギス:ジョウ先端が細く尖っており、狭い部分や不定形部の寸法測定に使う
- オフセットノギス:一方のジョウを上下にスライドでき、段違い加工部の測定に対応
- ブレードノギス:薄い板状のジョウで、溝底の径や奥まった溝幅を測る
- デプスゲージ(デプスノギス):深さ測定専用。基準面が広く安定する
- 穴ピッチノギス:2つの穴の中心間距離(ピッチ)測定用
- 長尺ノギス:測定範囲が大きいタイプ。1000mm超の製品もある
なお、測定範囲は0〜150mm、0〜200mm、0〜300mmが一般的で、長尺タイプではさらに大きな範囲の製品があります。実務では、測る部品の最大寸法よりひと回り大きい測定範囲を選ぶのが基本ですが、大きすぎるノギスは本尺のたわみが誤差要因になるため、「大きければよい」わけではありません。
ノギスの読み方(バーニヤ・ダイヤル・デジタル)
バーニヤ目盛の原理
バーニヤ目盛は、本尺の目盛間隔とわずかに異なる間隔の目盛を並べ、「どの線がぴったり一致するか」で1mm未満の端数を読む仕組みです。
ここでは、最小読取値が0.05mmの長バーニヤを例に説明します。本尺の目盛間隔は1mmです。一方、長バーニヤは本尺39mm分の長さを20等分しているため、バーニヤ1目盛の物理的な間隔は1.95mmになります。長バーニヤでは、本尺2目盛分の2.00mmと、バーニヤ1目盛の1.95mmとの差が0.05mmです。この0.05mmの差が目盛ごとに積み重なるため、本尺の線と一致したバーニヤ線の位置から、0.05mm単位の端数を読み取れます。
| 目盛形式 | バーニヤ1目盛 | 最小読取値 |
| 19mmを20等分 | 0.95mm | 0.05mm |
| 39mmを20等分 | 1.95mm | 0.05mm |
| 49mmを50等分 | 0.98mm | 0.02mm |
同じ最小読取値でも目盛形式が2種類あるのは、目盛線の間隔を広げて読みやすくするためです(長バーニヤ)。手持ちのノギスがどの形式かは、バーニヤ目盛の全長と分割数を数えれば分かります。
読み取りの手順
- バーニヤ目盛のゼロ線が指している本尺の値を、1mm単位で読む
- 本尺の目盛線と一致しているバーニヤ目盛の値を、0.05mm(または0.02mm)単位で読む
- 1と2の数値を足し合わせる
たとえば、バーニヤのゼロ線が本尺の24mmと25mmの間にあり、バーニヤのゼロから数えて6本目の目盛線が本尺の線と一致しているとします。最小読取値が0.05mmの場合、バーニヤから読み取る端数は0.05mm×6=0.30mmです。本尺から読み取った24mmに0.30mmを加えるため、読み値は24.30mmです。39mmを20等分した長バーニヤでは、バーニヤ1目盛の物理的な間隔は1.95mmなので、この例では6本目のバーニヤ線が本尺の36mm線と一致します。

アナログ読み取りでやりがちなミス
- 視差(パララックス):目盛を斜めから見ると、実際とずれた線が一致して見えます。必ず真正面から読み取ってください。
- 端数の桁を勘違いする:02mmのノギスで「6本目だから0.06mm」と読むのは誤りです。0.02mm刻みなので0.12mmになります。
- 一致する線を1本読み間違える:05mmずれて、公差判定が逆になることもあります。迷ったら、前後の線との「ずれ方の対称性」を見て判断します。
ダイヤル・デジタルの読み方
ダイヤルノギスは、本尺のmm単位+ダイヤル指針の値を足して読みます。デジタルノギスは表示値をそのまま読めますが、注意点が2つあります。
ひとつはゼロセットの位置です。デジタル表示のノギスは測定範囲内の任意の位置でゼロセットできる仕様なので、意図せず途中でゼロを取ってしまうと、表示値が実寸から丸ごとずれます。測定前に必ずジョウを閉じ、ゼロを確認します。
もうひとつは最小表示量と精度は別物だという点です。0.01mm表示だからといって0.01mmの精度が保証されるわけではありません。この点は次章で詳しく扱います。
ノギスの正しい使い方と4つの測定パターン
ノギスの精度を正しく引き出すためには、測定前の準備から、対象物に合わせた確実なアプローチが必要です。ここでは、4つの基本的な測定パターンと、現場で実践すべき正しい作法を解説します。
使用前の点検(4項目)
測定を始める前に、以下の4項目をサッと確認する癖をつけてください。これだけで、防げる測定不良が多くあります。
- 清掃:測定面、本尺の摺動面、基準端面の切粉や油分を拭き取る
- スライダの作動確認:全測定範囲でムラなく滑らかに動くか、上下方向のガタがないか
- 測定面の確認:外側用測定面を閉じて光にかざし、光漏れがないか(または均等に淡く見えるか)を確認。内側用測定面も斜めから見て隙間が均等か、先端が変形していないかを見る
- ゼロ点確認:ジョウを閉じ、本尺とバーニヤのゼロ線が一致するかを真正面から確認。デジタルならゼロセット
① 外側測定の基本
外側用ジョウで対象物を挟み、適正で均一な測定力で測定面を密着させます。挟んだ姿勢のまま目盛を読むのが基本です。
- 測定力をかけすぎない:強く挟むとジョウが開く方向にたわみ、測定誤差が生じる原因になる
- 斜めに挟まない:測定面に対してノギスが傾くと、その傾きの分だけ寸法が大きく表示される
- 本尺の基準端面に近い位置(ジョウの根元側)で挟む:先端付近で挟むと、わずかなたわみが誤差として拡大しやすい
② 内側測定の基本
内側用ジョウを穴や溝に差し込み、測定面を密着させて読み取ります。
- 内側用ジョウはできるだけ深く差し込む
- 内径は、少しずつ振って値が最大になる位置を読む(穴の直径方向を探す)
- 溝幅は、逆に値が最小になる位置を読む(溝の最短距離=幅)
この「内径は最大、溝幅は最小」は混同しやすいので、覚えておくと迷いません。
③ 段差測定の基本
段差測定面(本尺の左端とスライダの左端)を使います。本尺側の面を基準面に密着させ、スライダ側の面が段差面に突き当たるまで動かします。段差測定面の全体を対象物に密着させることが重要です。
なお、後端のデプスバーを段差に当てて測ることも構造上は可能ですが、デプスバーは接触面積が小さく姿勢が安定しにくいため、基本的には本尺の段差測定面を使うのが確実です。
④ 深さ測定の基本
本尺端面の深さ用測定面を穴の周囲に密着させ、デプスバーが底に突き当たるまでスライダを動かします。深さ用測定面は狭く不安定なので、対象物に対して直角を保つことが精度を左右します。深さ測定の頻度が高いなら、デプスベースアタッチメントのようなオプション、あるいはデプスゲージ(深さ専用)の導入を検討したほうが確実です。
使用後の扱い
測定面・基準端面・摺動面の汚れを落とします。長期間使わない場合は、汚れを拭き取ってから防錆油を薄く塗って保管してください。高温・低温・多湿の場所や直射日光が当たる場所は避けます。デジタルタイプは、長期保管時の電池の液漏れによる故障を防ぐため、電池を抜いておくのが安全です。
ノギスの精度とJIS B 7507の最大許容誤差
機械設計において最も注意すべきなのは、ノギスの「精度」は目盛や表示の細かさ(最小読取値・分解能)ではなく、指示値の「最大許容誤差(MPE:Maximum Permissible Error)」によって規定されているという点です。
JIS B 7507では、指示誤差の特性が次のように分類されています。このうち部分測定面接触誤差Eとスケールシフト誤差Sは必ず適用され、その他は製造業者が必要と判断した項目に適用されます。
| 名称 | 内容 | |
| E | 部分測定面接触誤差 | 測定面の一部が接触する状態での指示誤差。外側測定に適用。ブロックゲージを測定面の先端側で挟んで検証する |
| S | スケールシフト誤差 | 外側用測定面以外を使う内側測定・深さ測定の指示誤差 |
| L | 線接触誤差 | 測定面に線接触する場合(細い円筒ピンなど)の指示誤差。長期使用による摩耗の検出に有効 |
| J | 全測定面接触誤差 | 測定面の全面が接触する場合の指示誤差 |
| K | M形内側用ジョウの間隔による誤差 | M形で小穴を測る場合の指示誤差 |
| R | 部分測定面接触誤差の繰返し精密度 | 同一条件で繰り返し測ったときのばらつき |
MPEの具体的な数値は、ノギスの測定長(測定範囲)と最小読取値・最小表示量に応じて細かく定められており、測定長が長くなるほど許容値は大きくなります。
現場で最も多用される「最大測定長150mm以下・最小読取値0.05mm」の一般的なノギスの場合、外側測定における最大許容誤差は、±0.10mmです。つまり、どれだけ正しく測っても「±0.10mm の範囲で指示値がブレる可能性がある」ことを意味します。
設計判断に使う際は、規格本文、またはお使いのノギスのカタログ・成績書に記載された値を必ず確認してください(メーカーが規格より厳しい自社仕様を掲げている場合もあります)。
規格から読み取れる重要な関係が2つあります。
- 内側測定のMPEは、外側測定(表の値)と同等
- 深さ測定のMPEは、外側測定の値に02mmを加算した値
つまり、同じノギスで測っても深さ測定はいちばん誤差が許容されているということです。「穴深さだけ図面公差に入らない」という現象は、加工側の問題ではなく測り方の問題かもしれません。
また、線接触誤差Lについては、外側用測定面を閉じて隙間を光にかざしたときに、光の回折による干渉色が認められる程度(5μm以下)が望ましいとされています。冒頭の「光にかざす点検」は、単なる慣習ではなく規格に根拠のある確認方法です。
なお、JISが規定する性能値は、JIS B 0680に定める標準温度20℃での値です。
なぜノギスは「先端で測ると狂う」のか — アッベの原理と温度
アッベの原理に則していない
JIS B 7507:2022の附属書A(使用上の注意)には、設計者が必ず知っておくべき2点が簡潔に書かれています。ひとつは、ノギスには定圧装置がないため、適正で均一な測定力で測る必要があること。もうひとつが、ノギスはアッベの原理に則していないため、ジョウの先で測ると誤差が大きくなる傾向があるということです。
用語補足|アッベの原理
「測定対象と目盛(スケール)を同一直線上に配置すると、誤差が最小になる」という測定の原則。マイクロメータは測るラインとスケールの軸が一致していますが、ノギスは本尺の目盛線から離れた位置で対象物を挟むため、この原則を満たしていません。ジョウがわずかに傾くと、目盛から離れた先端ほどその傾きが寸法差として拡大されます。
そのため、「根元側で挟む」「測定力をかけすぎない」という基本動作が効くわけです。これは技能の問題というより、構造上の必然です。
温度の影響は意外に大きい
金属は温まれば伸びます。線膨張係数の目安は、炭素鋼で約11〜12×10⁻⁶/℃、アルミニウム合金で約23×10⁻⁶/℃です(材質・組成により幅があります)。
例えば、アルミ製で100mmの部品を、標準温度20℃より10℃高い環境で測ると、部品側の伸びは
100mm × 23×10⁻⁶/℃ × 10℃ ≒ 0.023mm
となります。ノギス本体(多くはステンレス鋼)も同時に伸びるため差分は縮みますが、材質が違えば差は残ります。0.02mm読取のノギスの最小読取値と同じオーダーの量が温度だけで動く、ということです。
JIS B 7507の附属書にも、温度や変形の影響によって見込まれる最小の不確かさが、ノギスの最小読取値より大きくなる可能性があると注意を促しています。最小表示量0.01mm=精度0.01mmではない根拠はここにあります。
実務上のポイントは次の3つです。
- 精密な測定は、部品と測定器を測定環境になじませてから行う(大物や熱容量の大きい部品は時間がかかる)
- 加工直後の部品は加工熱で膨張しているため、冷えてから測る
- 手の熱もノギスと部品を温めるので、長時間握り続けない
設計者視点①:公差から測定器を選ぶ
設計者がノギスを触る場面は、「届いた部品が図面どおりか確かめる」ときがほとんどでしょう。ここで判断を誤りやすいのが、その公差をノギスで判定していいのかという点です。
検査の現場には、測定器の誤差(または不確かさ)を公差幅の1/5〜1/10程度に収めるという考え方が広く使われています。これはいわゆる「10:1ルール(測定能力比)」と呼ばれる現場慣行の目安です。JISで義務付けられた絶対的な規定ではありませんが、信頼できる検査を行うためのベースとして非常に有用な考え方です(※実際の運用は社内の検査基準に従ってください)。この目安に従うと、ノギスの実力から見て次のような使い分けになります。
| 測定器 | 得意な領域(目安) | 補足 |
| ノギス | ±0.1mm以上の公差の確認、現物の概寸把握 | 1本で4種類の測定。段差・深さは誤差が大きめ |
| マイクロメータ | ±0.01〜0.05mm程度の外径・板厚 | 定圧装置(ラチェット)があり、アッベの原理に則した構造 |
| ダイヤルゲージ+定盤/ハイトゲージ | 平面度・平行度・振れの比較測定 | 絶対寸法より「差」を見るのが得意 |
| 三次元測定機・画像測定機 | 幾何公差、穴位置、複雑形状 | 測定治具と環境が必要。外注検査の選択肢もある |
| リングゲージ・限界ゲージ | 量産部品の合否判定 | 数値は出ないが速く確実 |
ノギスで確認すべきでない代表例は、はめあい公差が入った穴径です。たとえば(穴径によって変わります)と狭く、ノギスの内側測定では判定できません。この領域はシリンダゲージやエアマイクロ、プラグゲージの領域です。
図面上の公差の種類と使い分けについては、以下の記事が参考になります。
- 関連記事:一般公差とは?寸法公差・幾何公差・はめあい公差の違い、JIS等級・許容差一覧
- 関連記事:公差とは? 公差の定義や種類をまとめて解説
- 関連記事:加工図に欠かせない幾何公差ってどうして必要なのか?
- 関連記事:はめあいとは?公差との関係
- 関連記事:精度穴についている”はめあい公差”を学ぶ
設計者視点②:ノギスで測りやすい部品を設計する
意外に語られないのが、「設計の仕方で、部品の測りやすさが決まる」という話です。試作の検証スピードは、測定のしやすさにかなり左右されます。ノギスの構造的な癖や精度の限界(MPE)を踏まえ、以下のような配慮をしておくと、現場での測定作業がスムーズになります。
1.測定基準面を平らに、広く取る
段差測定・深さ測定では、ノギスの基準端面を当てる平面が必要です。基準面が狭い、傾いている、あるいはRやCが大きいと、当て方だけで0.05mm単位の差が出ます。測定基準になる面は、面取りを控えめにして平面を残しておくと確認が安定します。
2.外径・板厚など「挟める寸法」を検証点にする
同じ機能が実現できるなら、深さで管理するより段差で、段差で管理するより外形で押さえるほうが、現場で確認しやすくなります。深さ測定は構造上スケールシフト誤差が適用されるため、許容誤差が外側測定より0.02mm加算される点を忘れないようにしましょう。
3.ジョウが入る逃げを確保する
狭い溝の幅や奥まった内寸は、標準ノギスのジョウが物理的に入りません。周囲の壁との距離、隅Rの大きさ、フランジの張り出しなどを3Dモデルの段階で見ておくと、専用ノギスを買う必要がなくなります。
4.寸法記入の基準を測り方に合わせる
図面の寸法起点が、現物で当てられない面(例:内部の想像上の中心線)になっていると、検査のたびに計算が必要になり、ミスの温床になります。加工・検査しやすい図面の考え方は、次の記事でも解説されています。
5.厳しすぎる公差を置かない
公差を締めれば締めるほど、加工コストも検査コストも上がります。ノギスで判定できる範囲(±0.1mm程度)で機能が成立するなら、そこに収めるのが設計者の腕の見せ所です。必要な箇所だけを個別公差で締めるのが定石です。
日常点検・校正・保管
ノギスは消耗品です。ジョウの先端は当てるうちに摩耗・変形し、摺動面には切粉が入ります。「精度の出る消耗品」として正しく管理するためには、以下の管理サイクルを回すことが不可欠です。
使用前点検(毎回)
清掃 → スライダの作動確認 → 測定面の光漏れ確認 → ゼロ点確認。この4項目は1分で終わります。
定期自主点検
ブロックゲージやリングゲージなどの標準器を使い、測定範囲内の複数点で指示誤差を確認します。JIS B 7507も、ブロックゲージ、ステップブロック、リングゲージなどの標準器で計測特性を評価できるとしています。測定範囲の全域を評価できる方法であることが条件です。
定期校正
校正は、国家標準にトレーサブルな標準器で行います。校正の周期は使用頻度・環境・要求精度によって変わるため、一律の正解はありません。社内のISO 9001の文書や品質管理規定で定められていることが多いので、それに従ってください。メーカーの引取校正サービスを利用するのが確実です。
判断のめやす:買い替えを検討すべき状態
以下の状態が認められるノギスは、JIS規格が求める精度を維持できていない(または指示値の再現性がない)可能性が高いため、使用を中止して校正・修理または買い替えを検討してください。
- ジョウを閉じても光が大きく漏れる(先端が摩耗・変形している)
- スライダに上下のガタがあり、測定値が再現しない
- スライダの止めねじで固定すると値が動く
- 落下させた(見た目に問題がなくても本尺の真直度が崩れている可能性がある)
ノギスに関するよくある質問
デジタルノギスの0.01mm表示は、0.01mmの精度という意味ですか?
いいえ。0.01mmは最小表示量(表示の分解能)であり、精度ではありません。JIS B 7507が定める最大許容誤差は測定長に応じて決まっており、さらに温度や測定力による不確かさが乗ります。0.01mmオーダーの管理が必要ならマイクロメータ以上の測定器を使います。
ノギスとマイクロメータの違いは?
測定範囲の広さと精度のトレードオフです。ノギスは1本で外側・内側・段差・深さに対応し、測定範囲も広い一方、定圧装置がなくアッベの原理にも則していないため精度は劣ります。マイクロメータは測れる範囲が25mm刻みなどに限られますが、ラチェットで測定力が一定になり、構造上も高精度です。
アナログとデジタル、どちらを選ぶべき?
読み取りミスを減らしたい・測定点数が多い・比較測定(任意の位置でゼロセットして差を見る)をしたいならデジタル。電池切れを気にせず使いたい、クーラントや粉じんが多い、落下リスクが高い環境ならバーニヤ(またはIP等級の高いデジタル)が向きます。
ノギスで内径をうまく測れません。
内側用ジョウを深く差し込み、少し振って値が最大になる位置を読むのが基本です。それでも数値が安定しない場合は、小径(M形の内側用ジョウは小穴で誤差Kが出る領域があります)か、必要精度が内側測定の許容誤差に対して厳しすぎる可能性があります。シリンダゲージやピンゲージへの切り替えを検討してください。
樹脂部品を測るときの注意点は?
樹脂は金属より軟らかいため、測定力で変形します。ジョウの跡が残るほど挟んでは正しく測れません。線膨張係数も金属より大きいものが多く、吸水で寸法が動く材料もあります。同じ力で測る再現性を確保するため、デジタルノギスで複数回測って傾向を見るのが現実的です。
ノギスで平面度や真円度は測れますか?
測れません。ノギスは2点間距離を測る道具です。真円度は複数方向の直径差から「疑う」ことはできますが、評価はできません。平面度・平行度・真円度といった幾何特性は、ダイヤルゲージや三次元測定機、真円度測定機の領域です。
測って直す。そのサイクルを速くするmeviy(メビー)
ノギスを手に取る瞬間は、たいてい「設計を確かめる瞬間」です。届いた試作品を測り、干渉やガタを見つけ、0.5mm寸法を変えてもう一度作る。この測る→直す→作るのループを何回まわせるかが、装置開発のスピードをそのまま決めます。
しかし、試作品の測定によって課題が見つかっても、そのたびに紙図面を描き直し、公差を指示し直して見積もりを依頼していては、手配だけで数日〜1週間以上のタイムロスが発生してしまいます。
meviy(メビー)は、3D CADデータをアップロードするだけで、加工部品の見積もりが即時にわかるオンライン部品調達サービスです。紙図面を作成して公差寸法を指示する工程を省けるため、大幅な時間短縮になります。ぜひお試しください。
まとめ
本記事で解説したノギスの基礎知識と、設計者が知っておくべき重要ポイントは以下の通りです。
- 1本で4役の万能工具:ノギスは本尺上を動くスライダの移動量から寸法を読み取り、外側・内側・段差・深さの4種類を測定できる。
- 最新規格は JIS B 7507:2022:ISO 13385-1:2019と整合された最新規格が適用される。バーニヤの最小読取値は0.1/0.05/0.02mm、デジタルの最小表示量は0.01mm。
- 構造に由来する誤差の癖:ノギスはアッベの原理に則していないため、ジョウの先端で挟むと誤差が拡大する。測定環境の温度変化による熱膨張も、最小読取値と同等以上の影響を与える。
- 測定の鉄則:外側測定はジョウの根元で適正な測定力で挟み、真正面から目盛を読む。内径測定は「最大値」、溝幅測定は「最小値」を読み取る。
- 測りやすい部品設計: 測定基準面を広く確保し、深さより外形測定で管理する図面指示を意識する。
ノギスを正しく使えるようになると、「図面どおりに作られていない」のか「測り方がずれている」のかを切り分けられるようになります。そして測って見つかった課題は、次の試作で早く検証するのがいちばんです。
メビーなら、3Dデータから1分で見積もり。設計変更のたびに見積もりを待つ時間を短縮できます。正確な測定知識とスピーディな調達ツールを組み合わせ、試作検証のサイクルを加速させていきましょう。