機械を設計する際に、温度変化による部品の熱膨張は、寸法不良や部品干渉といったトラ... (2025/11/19)
図面は、設計の最終成果物として日々増え続けます。また図面は設計、生産技術、購買、... (2025/11/13)
一般公差は普通公差とも呼ばれ、寸法に公差が指定されない場合に使われる公差のことで... (2025/03/17)
機械部品を設計したり、図面を書いたりする際には、公差に対する知識が欠かせません。... (2025/03/07)
ベアリングは動力機械によって発生した回転運動をスムーズに伝達させるために欠かせな... (2024/11/13)
ワッシャーとは、ボルトを利用して部品(被締結物)を固定するとき、ボルトと被締結物... (2024/11/13)
幾何公差を指定する理由はなんでしょうか?また、幾何公差を指定している図面と指定し... (2024/10/31)
ベースプレートとは、文字の通りベース(基礎、土台)となるプレート(板)のことです... (2024/08/30)
機械や部品を設計する際には、要求される性能や強度を満たすよう、さまざまな計算や検... (2024/07/24)
機械や部品を設計する際には、部品の強度を考えなければいけません。強度というと何と... (2024/07/24)
図面の寸法公差は古くから馴染みのある呼び方ですが、2016年のJISの改定により... (2024/07/19)
90年代の一般的な図面には幾何公差の記載は多くはありませんでしたが、近年の図面は... (2024/07/19)
加工可能な公差は、切削や板金、旋盤などの機械加工の方法によって異なります。設計、... (2024/07/19)
動力を用いる機械では、モーターやエンジンのように回転による動力が多く用いられます... (2024/07/18)
機械は、さまざまな働きをもつ部品を組み合わせて作られています。機械を構成する部品... (2024/07/18)
機械はさまざまな部品で構成されています。その中でも、ねじやバネ、歯車のように共通... (2024/07/18)
機械設計エンジニアなら、設計した部品が割れたり、折れたりする破損問題を経験したこ... (2024/07/18)
自動で動く機械には、何らかの動力が使われています。動力の元になるものをまとめてア... (2024/07/18)
ある製品をつくる際には、つくるタイミングや個数などさまざまな要素を検討する必要が... (2024/07/18)
カム、クラッチ、ブレーキは、応用範囲が広い機械要素です。身近にある自動車や二輪車... (2024/07/18)
機械は、大きさも形状もさまざまな部品を組み合わせて設計します。部品を組み合わせる... (2024/07/18)
お客様からより選ばれ、会社の利益を上げるためには、製品の価格はできるだけ安くおさ... (2024/07/18)
3D機械設計では基本的な強度計算を行いますが、どうしても強度不足が原因の不具合は... (2024/07/18)
図面は部品や製品をつくる際に欠かせないものです。図面の品質によって最終部品や最終... (2024/07/18)