ポリエチレン(PE)は、包装フィルムや容器から、搬送装置のガイドやライナーなどの機械部品まで、幅広い用途に使われる熱可塑性樹脂です。ただし、同じポリエチレンでも、柔軟性を活かす材料と、剛性や耐摩耗性を活かす材料では、適した用途が異なります。
材料を選ぶときは、「PE」という名称だけで判断せず、ポリエチレンの種類、使用環境、加工方法、必要な精度を整理することが重要です。この記事では、LDPE・LLDPE・HDPE・超高分子量ポリエチレンの違いと、機械部品の設計・調達で押さえたい選定ポイントを解説します。

目次
ポリエチレンとは
エチレンを重合して得られる熱可塑性樹脂
ポリエチレンは、エチレンを重合して得られる熱可塑性樹脂です。基本的な繰り返し単位は共通していますが、分子鎖の分岐、密度、分子量、分子量分布などによって、材料の性質が変わります。
加熱すると軟化・溶融し、冷却すると固化する性質を利用して、フィルム、ボトル、配管、タンクなどに成形されます。また、板、丸棒、ブロックなどの素材から必要な形状を削り出し、機械部品として使用する方法もあります。
例えば、袋には柔軟性や引裂きにくさ、容器には形状を保つための剛性、搬送装置のガイドには低摩擦性や耐摩耗性が求められます。こうした要求特性に応じて、ポリエチレンの種類とグレードを選び分けます。
関連記事:樹脂の種類・特性・加工方法を解説|設計に役立つ材料選定のポイント
密度と分子量は別の分類軸
LDPEの「低密度」は、一定の体積に対する質量が小さいことを表します。分子鎖の分岐が多いと分子が規則的に詰まりにくくなり、結晶化度や密度が低くなる傾向があります。したがって、LDPEを「低分子量ポリエチレン」と呼ぶのは適切ではありません。
一方、超高分子量ポリエチレンは、密度ではなく分子量に着目した名称です。密度と分子量は異なる性質を示す指標であり、「LDPE、HDPE、超高分子量ポリエチレンの順に密度が高くなる」という一列の分類では捉えられません。
分子量が大きくなると、一般に耐衝撃性や耐摩耗性などの機械的特性を得やすくなる一方、溶融粘度が高くなり、成形時の流動性が低くなる傾向があります。
ポリエチレンの主な種類と違い
次の表は、材料を絞り込むための一般的な傾向をまとめたものです。実際の性能は、分子量、密度、添加剤、成形条件などを含む個別のグレードによって異なります。
| 種類 | 分類・構造の着眼点 | 特性の傾向 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| LDPE | 低密度。長鎖分岐を含む多くの分岐を持つ | 柔軟で、フィルムや中空成形品へ加工しやすい | 包装フィルム、袋、スクイズ容器、被覆材 |
| LLDPE | 直鎖状の主鎖に短鎖分岐を持つ低密度ポリエチレン | 柔軟性に加え、引張特性、耐衝撃性、耐突刺し性などを得やすい | 包装フィルム、ストレッチフィルム、農業用フィルム |
| HDPE | 分岐が少なく、比較的高密度 | LDPEやLLDPEより剛性と形状保持性を得やすい | ボトル、タンク、配管、コンテナ、パレット |
| 超高分子量ポリエチレン | 非常に大きな分子量を持つポリエチレン | 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、自己潤滑性を活かしやすい | 搬送ガイド、レール、ライナー、摺動部品 |
LDPEとLLDPEは柔軟性を活かす
LDPEは分子鎖に長鎖分岐を含む多くの分岐を持ち、分子が密に詰まりにくいため、比較的柔らかく、しなやかな材料です。包装フィルム、袋、スクイズ容器、電線被覆などに使われます。
LLDPEは、直鎖状低密度ポリエチレンの略称です。一般にエチレンとα-オレフィンを共重合し、直鎖状の主鎖に短い分岐を導入することで、低い密度と柔軟性を得ています。
LDPEとLLDPEはどちらもフィルム用途で使われますが、引張特性、引裂特性、突刺しに対する強さ、ヒートシール性、成形加工性などが異なります。必要な性能によっては、両者を組み合わせた多層フィルムも使用されます。
袋やフィルムの性能は、樹脂名だけでは決まりません。樹脂のグレード、フィルムの厚さ、成形条件、分子の配向、他材料との組み合わせなども影響します。
関連記事:LDPEの特性と用途
HDPEは剛性や形状保持性を重視する用途で検討する
HDPEは、高密度ポリエチレンの略称です。分子鎖の分岐が比較的少なく、分子が密に詰まりやすいため、LDPEやLLDPEよりも高い剛性を得やすい材料です。ボトル、タンク、配管、コンテナなどが代表的な用途です。
ただし、剛性や硬さだけで容器や配管への適否を判断することはできません。内容物の種類、内圧、使用温度、荷重の継続時間、屋外使用の有無、接合方法などに合ったグレードと製品仕様を選ぶ必要があります。
特に、界面活性剤などの薬品と引張応力が同時に作用する環境では、環境応力割れが生じる可能性があります。薬品単体への耐性だけでなく、成形時の残留応力や締結・圧入による応力も確認します。
超高分子量ポリエチレンは摺動部品や搬送部品で検討する
超高分子量ポリエチレンは、耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、自己潤滑性などを活かし、搬送装置のガイド、レール、ライナーなどに使われます。金属同士の直接接触を避けたい箇所や、搬送物との接触を繰り返す箇所で候補になる材料です。
ただし、摩擦係数や摩耗寿命は、材料名だけで決まるものではありません。相手材料、表面粗さ、面圧、摺動速度、温度、潤滑状態、粉じんや切粉などの異物の有無によって変わります。
また、超高分子量ポリエチレンは比較的柔らかく、熱膨張やクリープの影響も受けます。摺動性だけで選ばず、荷重を受けたときの変形量や、必要な取付精度も含めて評価します。
関連記事:超高分子量ポリエチレンの特徴と用途
ポリエチレンの長所と設計上の注意点
軽量性、低吸水性、耐薬品性を活かせる
ポリエチレンは比重が1未満のグレードが一般的で、金属材料と比較して軽量です。吸水率も低く、吸水による寸法変化や物性変化が比較的小さいため、水に触れる部品や湿度変化のある環境でも候補になります。
ただし、低吸水であることと、あらゆる条件で寸法が安定していることは同じではありません。ポリエチレンは熱膨張が比較的大きく、荷重が続くとクリープ変形が生じるため、温度と荷重による寸法変化を別に評価する必要があります。
また、多くの酸、アルカリ、水溶液に耐性を持つグレードがありますが、耐薬品性は薬品名だけでは判断できません。次の条件も確認します。
- 薬品の濃度
- 接触時の温度
- 接触時間
- 部品に作用する応力
- 薬品が単独か、複数成分の混合物か
- 浸漬、飛沫、蒸気などの接触状態
芳香族炭化水素、脂肪族炭化水素、油類、塩素系溶剤、強酸化剤などでは、条件によって膨潤、軟化、浸透、劣化が生じる場合があります。「ポリエチレンなら薬品に侵されない」と一括りにせず、候補グレードの耐薬品性データと実際の使用条件を照合します。
環境応力割れに注意する
ポリエチレンでは、界面活性剤などの特定の物質との接触と、引張応力が組み合わさることで、環境応力割れが発生する場合があります。単純な耐薬品試験で変化がなくても、実部品では割れが生じる可能性があるため注意が必要です。
圧入、締結、曲げ、成形時の残留応力がある箇所では、使用する洗浄剤や薬液を含め、実際に近い状態で評価します。肉厚の急変、鋭い内角、過度な締め付けなどの応力集中も避けます。
熱変形、熱膨張、クリープを考慮する
ポリエチレン部品は、温度が上昇すると剛性が低下し、寸法も変化します。融点は樹脂が溶融する温度の目安であり、部品が荷重を受けながら連続使用できる温度の上限ではありません。
長時間荷重を受けると、時間の経過とともに変形が進むクリープにも注意が必要です。ボルトで締め付ける箇所、一定荷重を支える部品、圧入部、位置決め面では、短時間の引張強さや曲げ強さだけで設計できません。
締結部では、座面の面圧が高くなりすぎないように、座金の使用、座面面積の確保、金属カラーの併用などを検討します。長尺のガイドやライナーでは、温度変化による伸縮を吸収できる取付方法も必要です。
紫外線や屋外環境の影響を確認する
無添加のポリエチレンは、紫外線や熱、酸素などによって劣化する可能性があります。屋外で長期間使用する場合は、耐候安定剤やカーボンブラックなどを配合した耐候グレードを検討します。
黒色であっても、すべての材料が同じ耐候性や導電性を持つわけではありません。屋外耐久性や電気的特性が必要な場合は、色ではなく、採用グレードの仕様値とメーカーの適合情報を確認します。
接着、塗装、印刷には表面処理が必要になることがある
ポリエチレンは非極性で表面エネルギーが低いため、一般に接着、塗装、印刷が難しい樹脂です。接着を前提に設計する場合は、ポリエチレンに対応する接着剤に加え、コロナ処理、プラズマ処理、火炎処理、プライマーなどの表面処理を検討します。
ただし、必要な処理はグレード、接着剤、接着面積、荷重方向、使用環境によって異なります。接着だけに依存せず、ねじ、かしめ、はめ込みなどの機械的固定を併用する方法もあります。
食品接触用途は個別グレードの適合を確認する
食品に接触する用途では、「ポリエチレンである」という理由だけで適合を判断することはできません。採用するグレード、添加剤、着色剤、製造方法、使用温度、接触する食品などによって条件が異なります。
材料メーカーや部品供給元が提示する適合情報を確認し、必要に応じて関連する法規・規格への適合証明を取得します。
ポリエチレンの耐熱温度はどう判断する?
ポリエチレンの耐熱性を確認するときは、融点だけでなく、荷重がかかった状態での変形、剛性の低下、熱膨張、クリープ、使用時間を確認します。
例えば、高温の洗浄工程を通る搬送部品と、室温で使う容器では、必要な評価が異なります。短時間であれば形状を保てても、長時間使用すると徐々に変形する可能性があります。
材料データシートでは、次の項目を確認します。
- 融点または融解ピーク温度
- 荷重たわみ温度
- ビカット軟化温度
- 使用温度における弾性率や強度
- 線膨張係数
- クリープ特性
- 連続使用温度に関するメーカーの推奨条件
これらの数値は、試験方法、試験片、荷重、昇温速度などによって変わります。異なる試験条件で得られた数値を並べて、単純に材料の優劣を決めないようにします。
使用温度が一定でない場合は、「通常運転時」「洗浄時」「停止・保管時」「異常時」に分け、それぞれの温度、荷重、保持時間を整理すると候補グレードを絞り込みやすくなります。
用途と加工方法からポリエチレンの種類を選ぶ
成形品と切削部品で選び方を分ける
フィルム、ボトル、射出成形品では、採用する成形方法に適した流動性、分子量分布、密度を持つグレードを選びます。
一方、切削部品では、必要な板厚や丸棒径の素材が入手できるか、要求寸法と公差に加工できるか、加工後の変形を管理できるかが選定条件になります。
ポリエチレンは金属に比べて剛性が低く、熱膨張が大きいため、切削時の発熱やクランプ力によって変形する場合があります。薄肉形状、長尺形状、深いポケット、狭い公差を持つ部品では、加工先と実現性を確認します。
特に超高分子量ポリエチレンは、溶融時の粘度が非常に高く、一般的なPEと同じ成形条件を適用できるとは限りません。切削部品を検討する場合は、成形用ペレットの情報だけでなく、板材や丸棒などの素材メーカーと加工先が提示するデータを確認します。
必要な性能と使用環境を整理する
候補材料を比較する前に、次の条件を整理します。
- 温度:通常時の温度、洗浄時、停止時、保管時などの一時的な温度
- 荷重:大きさ、方向、荷重が続く時間、繰り返しの有無
- 接触条件:相手材料、表面粗さ、面圧、摺動速度、潤滑状態
- 周囲環境:水、薬品、油、界面活性剤、粉じん、切粉、紫外線の有無
- 精度:組付け時に必要な寸法と公差、使用中に許容できる変形量
- 固定方法:ボルト締結、圧入、接着、溶着、はめ込みなど
- 手配条件:数量、素材寸法、加工方法、交換頻度、トレーサビリティ
例えば、荷重の小さいガイド部品であっても、隙間を小さく設計する場合は、温度変化による伸縮を無視できません。耐摩耗性が高い材料でも、長期荷重による変形で接触状態が変われば、期待した機能を維持できないことがあります。
材料選定では、最も重視する性能と、満たさなければならない使用条件を分けて整理することがポイントです。
搬送ガイドの材料を選ぶときの検討例
搬送物が接触するガイドの交換部品を設計する場合は、材料の耐摩耗性だけでなく、「どの部分が、どのように摩耗しているか」を確認します。
接触面全体が均等に摩耗しているのか、角や固定部の近くに摩耗が集中しているのかによって、材料変更と形状変更のどちらを優先すべきかが変わります。超高分子量ポリエチレンを採用しても、接触幅、面圧、取付精度、固定方法に問題が残っていれば、期待した寿命を得られない可能性があります。
交換部品の形状を決める際は、摩耗後の現物だけから寸法を決めず、元の図面と相手部品の寸法を照合します。次の項目を整理したうえで加工形状を決定します。
- 搬送物または相手部品との必要な隙間
- 取付穴の位置と締結方法
- 長尺方向の熱膨張を逃がす構造
- ボルト座面の面圧
- 異物が入り込んだ場合の排出性
- 交換作業に必要な取外し性
これにより、交換後の引っ掛かり、締結部の陥没、温度上昇時の反りや突っ張りを検討しやすくなります。
材料指定と部品の受入検査をつなげる
採用するグレードが決まったら、発注時の材料指定と、受け取った部品で確認する項目を対応させます。
図面や仕様書には、必要に応じて次の情報を残します。
- 樹脂の種類とグレード
- 色
- スタンダード、導電、帯電防止、耐候などの機能
- 必要な寸法と公差
- 材料証明や適合証明の要否
- 使用上重要となる面や取付部
導電性が必要な用途では、黒色であることだけを根拠にせず、採用材料の体積抵抗率や表面抵抗率など、必要な電気的特性を確認します。
初回品では、単品の寸法確認と実際の組付け確認を分けて行います。寸法が図面どおりでも、使用温度や相手部品との接触状態が想定と異なれば、機能上の不具合につながる場合があります。
重要な部品では、実際に近い温度、荷重、摺動条件で確認し、その結果を次回の材料指定や公差設定、固定方法へ反映します。
ポリエチレン部品の見積もりはメビーへ
超高分子量ポリエチレンの切削加工をmeviy(メビー)で調達
meviy(メビー)の切削加工では、超高分子量ポリエチレンを選択できます。3D CADデータをアップロードするだけで即時に価格や出荷日、製造可否がわかりますので、ぜひご活用ください。
部品加工事例
![]() |
材質 超高分子量ポリエチレン(乳白色) 外観 透明感のある白色です。表面の手触りは滑らかです。 特徴 軽量で耐摩耗性に優れ、滑りやすい材質です。食品衛生法適応品として活用されています。 注意 温度による収縮が大きく、寸法安定性に劣ります。また薬品に強い為、接着することが難しいです。 用途 食品産業機械、搬送装置のこすれ合う部品等 |
まとめ
ポリエチレンは、柔軟性が必要な包装材、剛性が必要な容器や配管、耐摩耗性や低摩擦性が必要な機械部品など、幅広い用途に使われる材料群です。
材料選定では、密度と分子量を別の指標として理解し、必要な性能、温度、荷重、薬品、摺動条件、精度、加工方法から候補を絞り込みます。
また、低吸水性や耐薬品性に優れる一方で、熱膨張、クリープ、環境応力割れ、接着性、紫外線劣化などへの注意が必要です。材料の一般的な特徴だけでなく、採用するグレードのデータと実際の使用条件を照合しましょう。