FAメカニカル部品 新機能・製品情報

【切削角物】斜面部の角度精度を簡単指定!角度寸法と角度公差が指示できるようになりました

2025/06/09

角度公差_自動見積もり開始_TOP

2025年6月9日より、メビーの切削角物サービスにおいて、従来の寸法公差に加えて、角度寸法および角度公差の設定ができるようになりました。

これにより、テーパー部や斜面を持つ部品でも、角度公差0.16°(±0.08°)までを自動見積もりが可能です。
今まで追加工や現場での微調整が必要だった部品も、より高精度・高効率で製作できるようになります。

たとえば、以下のような部品に最適です:

  • 搬送用ガイドの受け部
  • ハンドチャックの爪やテーパー形状部
  • その他、角度精度が求められる位置決め部品

調整工数の削減、組み付け品質の向上、リードタイム短縮など、設計・製造プロセス全体の最適化に貢献します。

角度精度が求められる設計にも、メビーでスピード対応。
この機会に、ぜひ新機能を活用した切削角物サービスをご利用ください!

【切削角物】角度公差_3Dビューワー

サイズ

対応サイズは、現在の自動見積範囲に準拠しています。
角度公差の設定により、自動見積可能な部品のサイズが変わることはありません。

出荷日

角度寸法・角度公差が付与された場合でも、納期は加算されません。
短納期・超短納期の部品でも、+0日で納品します。

対応公差レンジ

自動見積もりに対応する公差レンジは、0.16°(±0.08°)以上です。

公差レンジ(Θ)

自動見積もり 0.16≦Θ≦10°
担当者見積 0.02°≦Θ<0.16°

設定方法

1.公差追加アイコンを選択する

3Dビューワー画面上部にある公差追加アイコンを選択します。

設定方法_1.公差追加アイコンを選択する

2.面と面を選択する

角度寸法・公差を設定したい2面を選択します。
2面を選択すると、角度寸法が出現します。

設定方法_2.面と面を選択する

2面を選択

設定方法_2.面と面を選択する_角度寸法が表示

角度寸法が表示

3.ダイアログ内で公差を設定する

出現した角度寸法をクリックし、ダイアログ内で公差を設定します。
設定後更新ボタンを押すと、モデルに角度寸法・角度公差が反映されます。

設定方法_3.ダイアログ内で公差を設定する

ダイアログ内で公差を設定

設定方法_3.ダイアログ内で公差を設定する_角度寸法・角度公差が3Dビューワーに反映

角度寸法・角度公差が3Dビューワーに反映

公差設定ができない箇所

以下の面に角度寸法・角度公差を設定することはできません。
図内ハイライト箇所の参照ください。

穴の口元 面取りの面 R面
公差設定ができない箇所_穴の口元 公差設定ができない箇所_面取りの面 公差設定ができない箇所_R面
6面図に平行にならない面 面積が小さすぎる面 角度が180°になる2
公差設定ができない箇所_6面図に平行にならない面

※選択面同士で表示される寸法が、XYZ面いずれかに平行であることが必要です

公差設定ができない箇所_面積が小さすぎる面

※選択面の面積は9㎟以上が必要になります

公差設定ができない箇所_角度が180°になる2面

注意事項

  • 一部材質・表面処理は、設定できる角度公差に制限があります。
  • 焼入れは、設定できる角度公差に制限があります。

・指定可能な角度公差はこちら

部品加工事例

部品加工事例_SS400_角度公差:±0.5° 部品加工事例_MCナイロン(帯電防止、黒)_角度公差:±2°
材質

 

SS400 MCナイロン(帯電防止、黒)
サイズ 65×50×30 32×17×12
精度指示 ±0.5° ±2°
出荷日 1日目~ 3日目~
参考価格 9,212円 5,163 円

※表中は2025年5月時点の情報

切削角物のマニュアル