姿勢偏差の輪郭度は 同軸度/同心度の記号は「◎(同心2円)」と覚える グローバル... (2025/10/02)
姿勢偏差の輪郭度は 「基準に対する自由曲線や自由曲面の傾き!」と覚える グロ... (2025/09/03)
傾斜度の記号は「指定された相対角度をもつ直線や平面!」と覚える グローバル図面... (2025/08/07)
図面は、設計の最終成果物として日々増え続きます。また図面は設計、生産技術、購買、... (2025/07/03)
平行度の記号は 「2つの平行な直線や平面!」と覚える 今回のシリーズでは、グロー... (2025/06/24)
全周溶接とは、接合部の全周をすべて接合する溶接方法の一つです。しかし、溶接の手法... (2025/05/20)
面の輪郭度の記号は 「平らでない自由曲面!」と覚える このシリーズでは、グロー... (2025/05/14)
線の輪郭度の記号は 「真っ直ぐではない自由曲線!」と覚える 今回のシリーズでは、... (2025/04/21)
円筒度の記号は 「丸くて対向する母線が平行!」と覚える 本記事は、グローバル図面... (2025/03/18)
一般公差は普通公差とも呼ばれ、寸法に公差が指定されない場合に使われる公差のことで... (2025/03/17)
機械部品を設計したり、図面を書いたりする際には、公差に対する知識が欠かせません。... (2025/03/07)
真円度の記号は「〇(真ん丸な円!)」と覚える 今回のシリーズでは、グローバル図面... (2025/02/06)
平面度の記号は「まっ平らな面!」と覚える 本記事は、グローバル図面に欠かせない幾... (2025/01/10)
真直度の記号は「-(まっすぐな線!)」と覚える 今回のシリーズでは、グローバル図... (2024/12/16)
グローバル図面として設計意図を表す幾何公差の意味 今回のシリーズでは、グローバル... (2024/11/20)
幾何公差を指定する理由はなんでしょうか?また、幾何公差を指定している図面と指定し... (2024/10/31)
データム(Datum)とは英語で"基準"を意味する このシリーズ記事では、グロー... (2024/10/18)
基準と幾何特性は100年かけて図面を育てるんじゃ 今回のシリーズ記事は、グローバ... (2024/09/05)
図面は丁寧で礼儀正しいように見えるが、 実はいい加減で曖昧(あいまい)な図面であ... (2024/08/05)
加工図面で手配する場合に、とてつもなく高額な見積書を受け取ることがあります。部品... (2024/07/24)
切削加工で部品を作るためには加工図面が必要です。今回は加工図面の役割や加工図面に... (2024/07/24)
図面の寸法公差は古くから馴染みのある呼び方ですが、2016年のJISの改定により... (2024/07/19)
90年代の一般的な図面には幾何公差の記載は多くはありませんでしたが、近年の図面は... (2024/07/19)
加工可能な公差は、切削や板金、旋盤などの機械加工の方法によって異なります。設計、... (2024/07/19)