ものづくり基礎知識 表面処理 金属加工

クロムメッキとは?高硬度・鏡面の魅力と設計上のポイント

2026/09/16

クロムメッキは、金属表面にクロム皮膜を形成し、高硬度・耐摩耗性・耐食性および鏡面光沢を付与する表面処理です。自動車の外装から産業機械のシリンダーまで用途は多岐にわたりますが、環境規制・コストといった課題もあります。 

本記事ではクロムメッキの基礎・種類別の特徴・設計時の選定ポイントを解説します。 

クロムメッキとは?高硬度・鏡面の魅力と設計上のポイント_TOP

クロムメッキとは?

クロムメッキとは、金属の表面にクロムの薄い層を析出させる電気メッキ(電解液に部品を浸し、電気を流して金属皮膜をつくる表面処理)の一種です。

クロムを含む電解液のなかに部品を入れ、部品側をマイナス極にして電流を流すと、液中のクロムイオンが電子を受け取って金属クロムに変わり、部品の表面に積もっていきます。

得られる皮膜は青みを帯びた銀白色で、金属のなかでもかなり硬い部類に入ります。この「硬い」「錆びにくい」「光る」という三つの性質を、目的に応じて使い分けます。

表面処理そのものの全体像から整理したい方は、いろいろある表面処理の種類と方法、メッキの目的や種類、加工工程についてご紹介もあわせてご覧ください。

クロムメッキの種類

クロムメッキは、目的や皮膜の特性によって、いくつかの種類に分類されます。ここでは以下の3つの種類について解説します。設計者は部品に求められる機能や使用環境に応じて、最適な種類を選定しましょう。

硬質クロムメッキ  装飾クロムメッキ  低温黒色クロムメッキ 
特徴  高硬度・耐摩耗性・耐食性・寸法修正  美観(鏡面光沢)・耐食性(主に下地ニッケルの保護)  低反射・防眩・意匠性・耐食性・耐摩耗性 
代表的な膜厚  1〜100µm以上  0.1〜0.5µm程度  1〜10µm程度 
硬度  HV700~1000程度  皮膜自体は硬いが極薄膜のため、下地メッキに依存  硬質クロムメッキよりは劣る 
外観  青みがかった銀白色・光沢  高光沢の鏡面  半光沢〜マットな黒色 
代表的用途  重工業部品(油圧シリンダー・金型・ロール軸など)  自動車のメッキバンパーやオートバイのホイール・家電製品の装飾パネルなど  カメラ部品や光学機器・太陽熱集熱板・自動車部品など 

各種類について詳しく解説します。

硬質クロムメッキ

工業用途のクロムメッキであり、高い硬度と耐摩耗性・耐食性を得ることを目的としたものです。メビーでは硬化クロム(フラッシュ)の表記で提供しています。通常、下地処理した金属素材に直接厚いクロム層を析出させる処理です。一般的には、5μmi以下などの薄い膜厚の場合にフラッシュと表記される場合もあります。

硬質クロム皮膜の硬度はHV700〜1000にも達する非常に硬い膜質で耐摩耗性に優れるため、摺動部品の寿命向上に寄与します。

装飾クロムメッキ

光沢ニッケルメッキなどの下地の上にごく薄くクロムをメッキするもので、外観の美しさと耐食性を狙った処理です。鏡のような光沢と高級感を演出する用途で広く使われています。また、薄膜であるため素材の寸法精度への影響が小さく、精密部品の外観仕上げにも適します。通常は下地にニッケル層を設けることで平滑性と防錆性を高め、その上にクロムを載せる多層構造で使用されます。

装飾クロムメッキ

低温黒色クロムメッキ

低温黒色クロムメッキは、0℃前後の低温環境下で電気メッキを行い、艶消しの黒色外観と硬質クロムに匹敵する耐久性を同時に実現できる特殊処理です。耐食・耐摩耗・耐熱性能は通常のクロムメッキと同等であるものの、黒色の皮膜は傷やムラが目立つため、工程管理は特にシビアです。

クロムメッキの特性

高硬度、耐摩耗性

クロムメッキは工業用メッキの中で最も硬いメッキであり、硬質クロムメッキではHV700〜1000に達する超硬皮膜が得られます。これにより摺動部品(シリンダーやシャフトなど)の耐摩耗寿命を大幅に延ばせます。さらに摩擦係数が小さく、潤滑性にも優れます。

優れた耐食性

クロム皮膜は大気中で速やかに不働態膜を形成し、基材を錆から保護します。膜厚が10µm以上になると耐食性がさらに向上し、鋼材を長期に守れます。装飾クロムでは防錆機能は下地ニッケルが担い、薄膜クロムがその表面を保護して光沢を維持します。

一方で酸性環境には弱く、ピンホールから錆が進行する恐れがあります。また厚膜では冷却収縮による微細クラックが生じ、耐食性が低下することもあります。より高い耐食性が必要な場合は、Ni-Cr複合メッキや三価クロムのシール処理が有効です。

美観、装飾性の向上

クロムメッキは青みを帯びた銀白色の鏡面仕上げが特長で、装飾用途に長く用いられてきました。研磨すると景色が映り込むほど反射率が高く、自動車外装や家庭用品など多彩な製品に採用されています。ニッケル下地に薄膜クロムを重ねることで変色を抑え、光沢を長く保持できます。漆黒の黒色クロムも独特の意匠性を持ちます。

クロムメッキ選定のポイント

クロムメッキの採否や仕様を決める際は、機能・素材適合性・コスト・量産性・環境規制の三要素を総合評価します。

機能要件、素材適合性の検討

求める性能について、クロムメッキが本当に最適かを見極めましょう。検討するポイント例は以下のとおりです。

機能要件

  • 最も重要な要求性能は何か
  • 具体的な目標値は
  • 部品の使用環境は

素材適合性

  • 母材は何か
  • 母材に対するクロムメッキの密着性は問題ないか

形状、寸法精度の考慮

  • 部品の形状は
  • クロムメッキの付きまわりは問題ないか
  • メッキによる寸法変化は許容範囲内か
  • マスキングが必要な箇所はあるか

たとえば耐摩耗性が要求される場合は、HV700以上を確保できる硬質クロムが有力です。一方、アルミ部品に耐食性と着色性を同時に与えたいケースでは、同じ金属表面処理でもアルマイトの方が合理的になります。

形状が複雑な部品や均一膜厚が不可欠な用途には無電解Ni-PやPVDなど、ほかの手法を選ぶほうが仕上がりとコストの両面で有利になる場合もあります。要求性能・素材・形状・公差・使用環境を並べて評価し、クロムでしか得られないメリットがあるかどうかを確認してください。

コスト、量産性の検討

次にコスト・量産性の検討を行います。具体的なポイントは以下のとおりです。

  • 予算はどの程度か?クロムメッキのコストは許容範囲か
  • 生産ロット数は(試作・小ロット・量産)
  • 安価な代替処理で要求性能を満たせないか

クロムメッキは高性能であるものの、薬品管理コストと前処理・後処理の手間がかかるため、ほかの表面処理より高価になりやすい傾向があります。したがって、クロムメッキのコストが許容範囲内かを評価しましょう。

試作や小ロットでは見積額が想定を上回るケースも珍しくないため、防錆と硬度をそこそこで満たせる無電解ニッケルやZn-Ni合金などの代替処理に切り替えれば予算内に収まることがあります。

逆に自動車外装など大量生産品では、クロム専用ラインを用いることで1個当たりのコストを圧縮可能です。大型品や一点物は対応する業者が限られ高額になるため、設計段階で部品を分割して後組み立てにするなど、構造面でのコスト低減策も検討してください。

環境負荷、法規制対応の検討

環境負荷・法規制対応の検討も忘れてはいけません。以下のポイントを理解しておきましょう。

  • 六価クロムの使用に問題はないか
  • 三価クロムメッキや他の六価クロムフリー処理への代替は可能か
  • サプライヤーは環境規制に対応した設備・管理体制を持っているか

六価クロムは強い毒性があるため、RoHSやREACHといった国際規制で厳しく管理されています。工程で六価クロムを扱う以上、排水処理や作業者の安全を確保する追加コストが発生します。

欧米では六価クロム浴の使用禁止に向けた動きが加速しており、三価クロム浴やPVD(Physical Vapor Deposition:物理蒸着法 )への置換が進んでいます。国内でも自動車業界を中心に「六価クロムフリー」への代替が行われているため、設計時点で輸出先の規制やサプライチェーンの方針を確認し、必要に応じて三価クロムやDLC、Zn-Ni合金などを代替案として用意しておくと安心です。

また、図面に「電解クロム禁止」や「三価クロム使用」など明確な指示を入れることで、後工程での混乱を防ぎ、環境負荷とコンプライアンスリスクの双方を低減できます。

メビーの部品加工事例

メビーでは切削加工(角・丸)サービスで硬化クロムメッキ(フラッシュ)と低温黒色クロムメッキ処理の自動見積もりが可能です。

メビーの部品加工事例①_【切削角物】ベースプレート_SCM440_低温黒色クロム メビーの部品加工事例②_【切削丸物】段付き回転軸_S45c_硬質クロムメッキ
部品用途  ベースプレート  多段付き回転軸 
材質  SCM440  S45C 
表面処理  低温黒色クロム  硬質クロムメッキ 
サイズ  W50×D50×H15  Φ32×L155.2 
出荷日  8日目  10日目 
参考価格  5,933円  10,006円 
※表中は2025年6月時点の情報 

まとめ

クロムメッキは、高硬度・耐摩耗性・優れた耐食性、そして美しい外観が評価され、古くから工業部品や製品デザインに不可欠な技術となっています。一方、環境規制の強化や代替技術の登場により、現在は転換期を迎えています。

設計者は本稿で紹介した内容を参考に、性能・コスト・環境対応を総合的に見極め、最適な表面処理を選定してください。

関連記事

いろいろある表面処理の種類と方法 

無電解ニッケルメッキの特性と用途、処理工程など  

ウレタンとは?特徴や用途、類似素材との違いを解説  

脱脂洗浄とは?種類・素材・注意点を解説  

メッキの目的や種類、加工工程についてご紹介 

ユニクロメッキとは?特長・クロムメッキとの違い・塗装/溶接の注意点を解説

パーカー処理(リン酸塩皮膜処理)とは?3つの種類とメリット・デメリットも紹介

窒化処理とは?種類・材料・設計のポイントを解説