新機能・製品情報 FAメカニカル部品

よく使う材質と表面処理をワンクリックで!メビーにお気に入り登録機能が登場

2026/04/06

よく使う材質と表面処理をワンクリックで!メビーにお気に入り登録機能が登場_TOP

メビーのお気に入り登録機能は、よく使う材質と表面処理の組み合わせを最大10件まで登録しておける便利な機能です。
登録された組み合わせは材料選択画面の上部に一覧表示され、ワンクリックで選択が可能です。
設備設計のように、案件ごとに使用する材質がある程度決まっているケースでは、毎回探して選択する必要がなくなり、業務の効率が大幅に向上します。クリック数もマウス移動も最小限で、ストレスなく操作できるようになりました。
「いつも使う組み合わせをすぐ選びたい」そんな声に応える、メビーならではの使いやすさをぜひ体感してください。

お気に入り登録機能とは

メビーのお気に入り登録機能とは、材料と表面処理の組み合わせを事前に登録できる機能です。
角物・丸物・板金・板金溶接のサービスごとに、最大10個までお気に入り登録が可能です。
よく使用する組み合わせをあらかじめ登録しておくことで、必要な材質と表面処理をワンクリックで選択できます。
これにより、探して選ぶ手間を大幅に削減できます。

材質・表面処理「お気に入り登録」画面

材質・表面処理「お気に入り登録」画面

設定方法

1.お気に入りを登録する

材質と表面処理を選択後、画面右下の「お気に入り登録する」をクリックすると、お気に入り登録できます。

1.お気に入りを登録する

2.お気に入りを整理する

・登録したお気に入りは、画面上部に一覧表示されます。

2.お気に入りを整理する

画面を開いたときには、お気に入りのうち 4件までが表示されます。
「さらに表示」 をクリックすると、登録しているお気に入りを すべて確認できます。

「さらに表示」 をクリックすると、登録しているお気に入りを すべて確認できます。

ドラッグするとお気に入りの並び替えが可能です。ドラッグするとお気に入りの並び替えが可能です。

・「×」ボタンをクリックするとお気に入りを削除できます。

「×」ボタンをクリックするとお気に入りを削除することができます。

3.お気に入りを選択する

お気に入りを選択し「決定する」をクリックすると、材質・表面処理を選択できます。

3.お気に入りを選択する

注意事項

すでにお気に入りとして登録されている場合でも、アップロードしたモデルにおいてお気に入りの材質または表面処理がメビーの見積条件(利用条件)を満たしていない場合は、選択できません。

すでにお気に入りとして登録されている場合でも、アップロードしたモデルにおいてお気に入り材質または表面処理がメビーの見積条件(利用条件)を満たしていない場合は、選択できません。

関連マニュアル

・【板金】対応材料の特性はこちら
・【切削角物】対応材料の特性はこちら
・【切削丸物】対応材料の特性はこちら
・【板金】対応表面処理の特性はこちら
・【切削角物】対応表面処理の特性はこちら
・【切削丸物】対応表面処理の特性はこちら