蒸着(じょうちゃく)は、真空中で材料を気化させて対象物の表面にナノ・マイクロレベルの極薄膜を形成し、金属光沢や高硬度、優れた光学特性などを付与する表面処理です。スマートフォンの内部部品から切削工具、光...
チタン合金は、優れた比強度と耐食性を持つ魅力的な素材です。航空宇宙や医療、プロスポーツ分野など、製品の付加価値を左右する場面で採用されます。一方で、材料コストの高さや「難削材」としての扱いづらさから、...
インコネル®(Inconel®)はSpecial Metals社が商標を保有するニッケル基耐熱合金で、航空・原子力・化学プラントなどの高温・腐食環境で広く使われています。 本記事では、この優れた特性...
ポリアミド(PA)は「ナイロン」という名称で広く知られる高性能なエンジニアリングプラスチックです。自動車部品や工業製品、衣料品に至るまで幅広く利用されています。 本記事では、ポリアミドの基本的な特性か...
「架台(かだい/がだい)」は、機械設備を据え付ける土台(フレーム)であり、高い強度・安全性に加え、防錆・耐候性が求められます。 本記事では、架台の役割や用途別の種類、代表的な材質などについて解説します...
金属板を加工し、大きな構造物や機械の架台、タンクなどを作る方法として製缶加工があります。製加工の手順や用途、板金加工との違いは何かについて解説します。 製缶加工とは? 製缶加工(製罐加工)は、製缶板金...
クロロプレンゴム(CR)は、1931年に開発された合成ゴムで、「ネオプレン」という商品名でも広く知られています。天然ゴムの代替として、耐候・耐熱・耐油性と機械的強度をバランス良く備えています。 本記事...
エポキシ樹脂(エポキシレジン)は接着剤・塗料・電子部品など多用途で用いられる熱硬化性樹脂です。本稿では、その利点と注意点を設計者の視点で解説します。 [bnr_1] エポキシ樹脂とは? エポキシ樹脂の...
プラスチックともよばれる樹脂製品は、軽く、丈夫で大量生産がしやすいことから、日用品や電子機器、機械のカバーなど、幅広い分野で使われています。今回は、樹脂製品を作る方法でよく行われている射出成形について...
ハイス鋼(高速度鋼、HSS)は、高温下でも硬さを維持する「赤熱硬さ」によって、高速切削を可能にした特殊な工具鋼です。ドリルやエンドミルといった切削工具や、金型の耐摩耗部品の性能を引き出す上で重要な材料...
低密度ポリエチレン(LDPE, Low Density Polyethylene)は、優れた柔軟性と加工性から、包装フィルムや日用品の容器などに広く利用される汎用プラスチックです。製造業の設計・開発担...
炭化ケイ素(SiC)は、高い硬度と耐熱性に加え、半導体としての性質も併せ持つ高性能セラミックスです。製造業の設計・開発担当者にとって、過酷な環境下での信頼性向上や、省エネ化に欠かせない材料です。 ただ...
金型材料として有名なSKD61は、高温環境下でも優れた性能を発揮する熱間ダイス鋼です。 本記事では、SKD61の定義や規格、特性・特徴について解説し、具体的な用途や加工方法での注意点についてまとめます...
注型は、型に液状の樹脂を流し込み、硬化させて製品を複製する方法です。高価な金型を使わずに、迅速かつ低コストで高品質な樹脂部品を製造できるため、多くの設計者に選ばれています。例えば、開発中の家電製品の筐...
タフトライド®処理(塩浴軟窒化処理)は、金属部品の耐久性や表面硬度を高める手法のひとつです。一度の処理で部品表面に硬く薄い層を形成し、耐摩耗性・耐疲労性・耐食性など複数の性能向上が期待できるのが特徴で...
デジタルモールド®は、長野県の有限会社スワニーの特許技術で、3Dプリンターで造形した樹脂型で射出成形を行う工法です。試作品を量産品と同じ材料で早く安く作りたい、あるいは小ロット生産を低コストで行いたい...
ポリアミドイミド(PAI)は、樹脂材料の中でもトップクラスの性能を持つスーパーエンジニアリングプラスチックです。高い耐熱性や優れた機械的強度を持っており、自動車・輸送機器分野や工作機械・産業機械分野な...
FC200は、機械設計や部品調達の現場で広く使われる鋳鉄材料の一種です。エンジンブロック、ブレーキディスク、内燃エンジン・油圧機器の部品、工作機械のベッドなど、身近な産業製品にも用いられており、特性の...
金属や樹脂の表面に凹凸の模様を刻むローレット加工は、工具のつまみや機械部品の滑り止めなどを目的に採用される加工方法です。この記事では、ローレット加工の種類や用途といった基礎知識から、JIS規格に準拠し...
C1100(タフピッチ銅)は、銅純度99.90%以上の純銅材料で、優れた導電性と加工性から、生活に欠かせない電気・電子部品に広く使用されています。一方で、微量に含まれる酸素が原因で高温環境下で水素脆化...
ニトリルゴムは、工業から日用品まで幅広く使われる合成ゴム材料です。とくに優れた耐油性や耐摩耗性を持ち、オイルシールやOリング、使い捨て手袋などの製品に利用されています。この記事では、ニトリルゴムとは何...
シリコンゴムは、キッチン用品から精密部品まで使われる高機能ゴムです。優れた耐熱性や柔軟性から「ゴムの中でも特別な存在」と称される一方で、独特の性質や注意点も存在します。 この記事では、シリコンゴムの特...
EPDM(エチレンプロピレンゴム)は、自動車のドアシールや屋外ケーブル被覆などに広く使われる合成ゴムです。耐候性・耐水性に優れており、近年では鉛フリー・ハロゲンフリーな素材としても注目されています。 ...
FKM(フッ素ゴム)は、自動車や化学プラントなど、過酷な環境下で使用される高性能なゴム材料です。優れた耐熱性・耐薬品性を備え、さまざまな産業分野でシール材などに広く使用されています。 本記事では、FK...