メビーの板金加工では、曲げ線上の開口部(逃げ穴)に対応しています。開口部を作成す... (2026/03/31)
切削加工による丸物部品は、シャフトやブッシュ・フランジなど、装置の性能や信頼性を... (2026/03/30)
「刻印が違うだけなのに、毎回材質設定や形状設定を最初から作るの?」 その作業、実... (2026/03/11)
装置設計で多部品を一括注文するときや、試作の最終段階で短納期の再手配が必要なとき... (2026/03/09)
フラットバーの四隅へのR加工が、新たに自動見積もりで手配可能になりました。精度要... (2026/03/09)
切削加工においてコストを削減したいとき、着目すべきポイントは、部品製作時に使用す... (2026/03/06)
現場でよくある「すぐ必要なのに、納期が間に合わない」という課題を、メビーが解決し... (2026/03/05)
メビーの切削角物サービスは、高精度品にも幅広く対応しています。本記事では、寸法公... (2026/03/05)
切削丸物部品で、自動見積もりが可能な段引き長さの範囲を拡大しました。長尺シャフト... (2026/03/02)
2026年2月より、meviy(メビー)にAIチャットボットを正式に搭載しました... (2026/02/24)
板金加工サービスのR曲げ機能を刷新しました。 従来、R曲げ形状はFR曲げ加工(... (2026/02/09)
板金加工のたびにキズやダイマークが気になって、磨き直しや拭き上げに追われていませ... (2026/02/02)
切削角物の熱処理品において対応範囲がさらに拡大しました。従来の外形寸法公差や表面... (2026/02/02)
板金溶接加工サービスにおいて、お客さまから問い合わせの多いエラーの原因と対処方法... (2026/01/22)
メビーの板金加工で『曲げ加工時にパーツと金型等が干渉します。』というエラーでお困... (2026/01/22)
meviy 切削加工(丸物)における おねじ・めねじ・逃げ溝の設定方法をしっかり... (2026/01/20)
一度削除したファイルやフォルダを復元できるようになりました。 これまでメビーでは... (2026/01/13)
部品形状によっては、「板金」と「切削」どちらの加工方法でも製作できる場合がありま... (2025/12/22)
メビーでは、さまざまな樹脂材を扱っていますが、今回は切削加工に適した樹脂材として... (2025/12/19)
大型部品の切削加工における「対応できる加工業者が少ない」「見積もりに時間がかかる... (2025/12/17)
精度穴が多いフレームやベースプレートなどの図面加工品では、寸法や公差の設定に膨大... (2025/12/17)
糸面取りよりも面取り量を確保できるオプション「全周R0.2以上/角部C1」(以下... (2025/12/15)
設計現場から要望の多かったA5052とSUS316Lの新材質2種が、新たに手配可... (2025/12/15)
メビーでは、図面加工品を対象としたクリーン洗浄サービスを提供しています。ミスミ標... (2025/12/15)