meviyの「ニュース」カテゴリ記事一覧です。新機能・製品リリースや、メディア掲載、プレスリリースなどの情報をお届けします。
今回は、CATIAで機械部品を設計されている方に向けて、メビーの新機能「CATIA色属性連携」をご紹介します。CATIAで設定した色属性をメビーが読み取ることで、穴・内径タイプを自動認識できるようにな...
メビーのクリーン洗浄は、脱脂洗浄はもちろん、精密洗浄・電解研磨+精密洗浄にも対応しています。洗浄方法は、以下の3種類から選択できます。 脱脂洗浄:油分をしっかり落としたい方に最適 精密洗浄:微粒子まで...
日頃より、meviy(メビー)をご利用いただき、ありがとうございます。 シルバーウィーク期間の製造工場の稼働状況をお知らせします。 シルバーウィーク期間 製造工場の休業日 2026年9月18日(金)~...
メビーの切削角物サービスでは、自由曲面・底R・斜め面・斜め穴などの複雑形状を含む部品でも、最短3日目出荷で提供しています。 このたび、これらの複雑形状を含む部品においても、寸法公差や表面粗さなどのPM...
本記事では、複雑形状や多穴部品の見積もりをより快適に行えるようになった、メビーの新たな進化をご紹介します。3Dビューワー上での処理速度向上により、材質変更や穴種変更・公差指定などの条件調整をこれまで以...
今回は、メビーの納期選択サービスに新たに追加された「超長納期サービス」をご紹介します。切削角物のアルミニウム材(A5052・A6061)を対象に、38日目出荷を選択することで、標準納期品と比較して最大...
メビーでは、急な設計変更などで部品を早急に手配する必要がある場合や、先納期品をできるだけ安く手配したい場合など、シーンやスケジュールに応じて納期を選択できます。この記事では、短納期サービスと納期割引サ...
メビーの「大口専任営業サービス」は、図面品の部品手配を試作から量産まで一貫してサポートするサービスです。 図面品の手配では、こんなお悩みはありませんか? 価格の相談がしづらい 納期や分割納入を柔軟に調...
本記事では、メビーの溶接部認識機能の拡張についてご紹介します。ボックスやカバー・オイルパンなどの板金溶接構造において、溶接対象の隙間(スリット幅)が広すぎる3Dモデルでも溶接部として認識できるようにな...
今回は、部品ごとの全納期情報を一括で取得できる「部品一覧CSV(全納期)」をご紹介します。本機能により、複数型番の価格・納期情報をまとめてダウンロードでき、納期ごとの比較を一覧で簡単に確認できます。 ...
切削丸物の「担当者見積」において、0.1μm単位の寸法公差を指定できるようになりました。 設計現場では、わずかな寸法差が性能や品質を左右する精密部品や光学系部品が数多く存在します。 今回の対応により、...
日頃より、meviy(メビー)を利用いただきありがとうございます。 お盆期間中の製造工場の稼働状況をお知らせします。 お盆期間中 製造工場の休業日 以下の期間が製造工場の休業日です。 2026...
板金サービスでは、このたび見積もり対応範囲を拡大し、これまで対象外としていた一部の穴形状について、担当者による個別見積もりで受付可能になりました。これにより、ザグリ穴や皿モミ形状・面取り付き穴、または...
切削丸物サービスでは、対象条件において最大6日の納期短縮を実現しました。標準納期でより早く出荷できるようになり、丸物の部品手配がさらにスムーズになります。 本記事では、対象となる加工条件と具体的な短縮...
切削丸物サービスで、⌀500mmまでの大径プレート部品が自動見積もりに対応しました。大型部品でも最短8日目出荷が可能です。 大型の丸物プレート部品では、「見積もりに時間がかかる」「対応できる加工先が限...
切削角物/切削丸物における「焼入れ対応材質フィルター機能」の追加についてご紹介します。本機能は、材質選択画面で焼入れ対応材質のみを抽出表示できるフィルター機能です。 メビーでの見積時、材質選択において...
板金加工/板金溶接における「曲げと穴の距離制限」を緩和するアップデートの内容をご紹介します。曲げ付近に穴がある製品の多くが標準対応となり、自動見積もりの対象範囲が大幅に広がりました。 曲げ付近に位置す...
板金部品が最大1,700mmまで加工可能になりました。 これまで対応が難しかった大型部品も、自動見積もりによりすぐに価格と出荷日を確認できます。 例えば、 装置カバー 制御盤パネル ベースプレート な...
装置フレームや取付ブラケット・各種治具など、機械装置のさまざまな部位で使用されるフラットバー。 中精度用途において、必要十分な剛性を確保できる点から、板厚3〜4.5mmのフラットバーは多くの設計現場で...
この記事では、使いやすくなったメビーのプロジェクト共有機能について、機能の概要や具体的な利用シーン・操作手順を解説します。 今回の機能追加により、これまで制限の多かった編集権限でも行える操作が増え、チ...
平素よりメビーをご利用いただき、誠にありがとうございます。 現在の中東情勢の影響により、原材料供給に大きな支障が発生しており、一部商品につきまして、受注停止による対応を避けられない状況となっております...
日頃より、meviy(メビー)をご利用いただき、ありがとうございます。 ゴールデンウィーク期間の製造工場の稼働状況をお知らせします。 ゴールデンウィーク期間 製造工場の休業日 2026年4月27日(月...
斜面に穴が開いた部品は、ねじ固定やオイルホール・エアブロー用途など、装置や機械の設計に欠かせない存在です。 一方で、設計変更や仕様修正が発生すると、特に斜め穴を含む複雑形状の部品は加工難易度が高く、見...
★2026/4/6更新 SUS430(2B)へのC/R面取りに対応しました。 糸面取りよりも面取り量を確保できるオプション「全周R0.2以上/角部C1」(以下、C/R面取り)が新たに選択可能になりまし...