寸法(距離/公差)を追加/削除する

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

寸法(距離/公差)を追加する

寸法(距離/公差)を追加することができます。寸法公差は初期表示寸法に対して追加することも可能です。

  1. をクリックし、寸法を追加したい「穴の中心」または「面」を2箇所クリックします。
  2. 寸法を表示したい位置をクリックします。 寸法の表示位置が確定します。

ポイント

を選択して表示されたダイアログで、[OK]をクリックすると、寸法が初期表示されていない箇所に寸法線を一括で追加できます。

注意

  • 測定方向が斜めになる寸法や、斜め面に対する寸法は追加できません。
  • 寸法保証範囲については、「許容範囲の寸法公差」をご確認ください。
  • 3. ドロップダウンリストから寸法公差を選択します。
  • ご希望の公差が無い場合は、[自由入力]でご指定ください。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット