picture picture

寸法を追加/削除する

板金溶接の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

寸法を追加する​

寸法が表示されていない箇所に寸法と寸法線を追加できます。

  1. をクリックし、寸法を追加したい「穴の中心」または「面」を2箇所クリックします。
  2. 寸法を表示したい位置をクリックします。 寸法の表示位置が確定します。

ポイント

  • を選択して表示されたダイアログで、[OK]をクリックすると、寸法が初期表示されていない箇所に寸法線を一括で追加できます。
  • 複数のパーツにまたがる寸法はでは追加されません。

注意

  • 測定方向が斜めになる寸法や、斜め面に対する寸法は追加できません。
  • 寸法保証範囲については、「許容範囲の寸法公差」をご確認ください。

寸法を削除する

誤って寸法を追加してしまった場合や、寸法が不要になった場合、削除できます。

をクリックし、削除したい寸法をクリックします。

memo

  • 外形寸法や穴情報などの初期表示は、削除できません。
  • 「設定削除」ダイアログの[設定箇所を全削除]を選ぶと、初期表示以外の設定を一括で削除することができます。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事