2024年7月 定期リリース

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

このページでは、7月のリニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。

板金部品 リリース情報

樹脂材でインサート穴への対応を開始しました

板金部品の樹脂材質でインサート穴が指定加工になりました。

memo

技術情報>板金部品>設計ガイドライン>ねじインサートの仕様について

板金溶接 リリース情報

鉄・ステンレスで対応できる板厚が拡大しました

板金溶接で、SS400材板厚16.0mmとSUS304(No.1)材板厚9.0mm~12.0mmが自動見積もり可能になりました。

糸面取り品の長納期サービスが開始しました

板金溶接で糸面取り品を長納期サービスの対象に追加しました。

memo

インフォメーション>新機能・製品情報>溶接長納期糸面取り対応

材質SUS304(No.1)の対応が開始しました

板金溶接でSUS304(No.1)が新規材質追加されました。

memo

技術情報>板金溶接>対象部品/材料>材質・表面処理

切削角物 リリース情報

外形サイズ・タップサイズの対応範囲を拡大しました

対応外形サイズは最大1000mm x 600mm x 70mm、タップサイズはM24まで対応が可能になりました。

memo

表面粗さ提案機能を追加しました

厳しい外形公差・寸法公差が設定された場合に自動見積もり可能な表面粗さの設定を提案するようになります。

memo

切削丸物 リリース情報

見積可能な形状を2種追加しました

切削丸物でテーパ形状・クラウン形状の見積もりが可能になりました。

クラウン形状

テーパ形状

切削丸物でDXFダウンロード対応が開始しました

切削丸物でDXF形式でのダウンロードが可能になりました。

memo

操作マニュアル>見積り条件の設定>切削(丸物) 見積もり設定>2D DXFファイルをダウンロードする

便利機能 リリース情報

型番発行履歴が表示できるようになりました

  • 1モデルで過去に発行した型番の履歴を3Dビューワーで確認できるようになります。
  • 材質毎の価格・納期を比較する際などにご活用ください。

memo

操作マニュアル>便利な機能>型番の発行履歴を表示する

フォルダが並び替えができるようになりました

プロジェクト一覧画面でプロジェクト名や更新日順でフォルダの並び替えが可能になりました。

この記事は参考になりましたか?

役に立った!
役に立たなかった
評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑