2024年11月 定期リリース

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

このページでは、11月のリニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。

板金部品 リリース情報

対応可能サイズを拡大しました

  • 最大で縦1500mm×横1500mmまでの対応が可能になりました。
  • 材質や表面処理によって対応可能な材質は異なります。

memo

板金溶接 リリース情報

対応可能サイズを拡大しました

  • 3辺の長さ合計が最大2000mmまで、1辺の長さが最大1200mmまで対応が可能になりました。
  • 材質や表面処理によって対応可能な材質は異なります。

memo

切削角物 リリース情報

見積もり可能形状の対応範囲を拡大しました

  • 自由曲面や斜め穴、底Rなどを含む形状も自動見積もり可能になりました。
  • ボールエンドミル、ラジアスエンドミルを使用して加工します。
対応材質

鉄・アルミ・ステンレス・樹脂

対応サイズ
  • 長さ(X):10~600mm
  • 長さ(Y):10~400mm
  • 厚み(Z):5~70mm
納期
  • 標準納期:6日目~出荷
  • 長納期:20日目~出荷

memo

材質を追加しました

  • ウレタンを新規材質として追加しました。材質特性が異なる3種を追加しています。
  • なお、担当者見積もりでのお受付となります。

memo

便利機能 リリース情報

測定機能を改善しました

  • 従来エッジに隣接する面2か所をクリックする操作が必要でしたが、1回のクリック操作で計測出来るようになります。
  • 測定箇所を選択することでエッジの長さ(直線、円弧)の測定結果を表示します。

memo

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑