スポット溶接加工と仕上げ

メビーに関する情報を探す場合は、AIチャットが便利です!

「機能の使い方」「エラーの解決方法」「新商品の情報」
など知りたい情報をまとめて収集できます!

AIチャットボット

板金溶接の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >> ​

PDF ダウンロード

溶接情報全体指示欄にてスポット溶接にチェックを入れて更新すると、2枚の板平面が重なっている箇所をスポット溶接としてお見積もりすることが可能です。スポット溶接指示をしている場合は、すべてのスポット溶接可能な箇所に対して適用されます。

 

※2枚の板平面が重なっている箇所の面積が小さく、1点加工限界値を満たせない場合はスポット溶接加工不可と判定され、溶接情報全体指示欄にてスポット溶接にチェックを入れていても当該箇所は通常溶接としてお見積もりします。スポット溶接の加工限界は「加工限界の範囲」を参照ください。

スポット溶接部の加工

加工方法

製品形状により、定置式とテーブル式のスポット溶接加工機を使い分けて加工を行います。加工機は製作工場にて決定します。
スポット溶接痕の見た目がやや異なり、定置式では2枚の板の重ね合わせ部の両面にスポット痕として凹み部が形成されますが、テーブル式ではテーブル電極に平置きした面にはスポット痕の凹み部が形成されません。
なお、凹み部の深さはテーブル式の方が大きくなる傾向があります。

 

スポット溶接加工機の指定がある場合は、その他追加指示欄に記載のうえ、担当者見積をご利用ください。

定置式 加工イメージ

テーブル式 加工イメージ

1面あたりのスポット溶接部位認識数

面溶接部1面あたりのスポット溶接点数が2点以上の場合、自動見積もりの対象となります。

面溶接部あたりのスポット数2点以上:自動見積もり対象

1面あたり1点のみスポット溶接認識された際は、以下に該当する場合は自動見積もり、該当しない場合は強度不足懸念のため担当者見積となります。

  • 同一パーツ内の面溶接部であり、その面溶接部のスポット溶接点数が1点の場合(下図①)
  • 2パーツ間の面溶接部であるが、その面溶接部以外にも当該2パーツ間を溶接する箇所がある場合(下図②)
    ※ただし、別の溶接する箇所もスポット溶接1点のみの面溶接部である場合は、2箇所の面溶接部が同軸上にないことが自動見積もり条件に追加されます。

① 同一パーツ内でスポット数1点:自動見積もり対象

② 2パーツ間でスポット数1点 x 2面:自動見積もり対象

スポット溶接部の仕上げ

仕上げ

・スポット溶接の仕上げ:
  • スポット溶接箇所の仕上げは、通常溶接(アーク溶接、レーザー溶接)で選択した溶接仕上げ種類に関係なく、材質によって特定の仕上げ方法を実施します。
  • 詳細は「仕上げ加工基準」を参照ください。

この記事は参考になりましたか?

評価いただきありがとうございました。

この記事は評価済みです

評価の取り消しは評価した記事一覧にて可能です。

最近見た記事

    「機能の使い方」 や 「エラーの解消方法」など
    知りたい情報のページが楽にみつかります!
    AIチャットボット

    ↑